Sicherheit in der Automatisierung

Profitieren Sie von der sicheren Automatisierung

Die Automatisierung bringt viele Vorteile mit sich und ist heute in vielen Industrien weltweit im Einsatz. Bei der Automation von Maschinen oder auch ganzen Fertigungs- und Produktionsanlagen, werden nicht nur Prozesse vereinfacht, sondern auch die Qualität und die Produktivität gesteigert.

Doch sehr oft wird bei der industriellen Automatisierung der Sicherheitsaspekt außer Acht gelassen, nicht nur zum Leid der Mitarbeiter. Material- und Werkzeugschäden und die daraus folgenden Ausfallzeiten sind nur einige negative Folgen. Noch schlimmer ist es, wenn Personen dabei verletzt werden.
Wird zudem bei staatlichen Kontrollen festgestellt, dass einfache Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden, dann ist eine Schließung der ganzen Anlage unausweichlich. Damit die Anlage wieder in Betrieb genommen werden kann, sind schnelle und kostspielige Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen nötig.

Mit Pilz als Partner an Ihrer Seite, können solche Fälle vermieden werden. Wir wissen auf welche Anforderungen es bei der sicheren Automatisierung ankommt und unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung und Lösung. Denn in vielen Ländern gibt es bei der Einhaltung der Sicherheitsanforderungen an Maschinen Vorschriften, die von unverbindlichen Empfehlungen bis hin zu verbindlichen Gesetzen reichen.

Gerne begleiten wir Sie bei Ihrer individuellen Herausforderung in der sicheren Automatisierung.

In sieben Schritten zur sicheren Automation

Mit unserer Checkliste finden Sie den richtigen Einstieg in die sichere Automatisierung:

  • Kennen Sie die relevanten Normen in Ihrer Industrie?
  • Welche Sicherheitsstandards gelten für Ihre Industrie?
  • Welche Gesetze zur Einhaltung der Maschinensicherheit sind in Ihrem Land zwingend einzuhalten?
  • Kennen Sie die Inhalte der Maschinenrichtlinie und wissen Sie wie sie anzuwenden sind?
  • Welche Gesetze müssen Sie beim Export von Maschinen berücksichtigen?
  • Besitzt Ihre Maschine eine gültige Konformitätsbewertung und CE-Kennzeichnung?
  • Nutzen Sie die richtige Sicherheitstechnik?

Vorteile der sicheren Automatisierung

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Mitarbeiter, die sich sicher fühlen, sind leistungsfähiger und produktiver. Demnach beeinflusst Sicherheit den Erfolg von Unternehmen nachhaltig. Zusätzlich ermöglicht eine optimal eingesetzte Sicherheitstechnik den reibungslosen Betrieb von Maschinen und Anlagen und erhöht damit die Qualität in der Fertigung.

Die Vorteile der sicheren Automatisierung im Überblick:

  • Produktivität steigern – mit rationellen, sicheren Arbeitsabläufen zu mehr Erfolg
  • Fehlzeiten reduzieren – mehr Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Ihre Mitarbeiter
  • Stillstandszeiten minimieren – Sicherheitssysteme mit integrierter Diagnose ermöglichen im Störungsfall eine schnelle Ursachenbehebung
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld