Die Bewertung der Maschinensicherheit bietet einen umfassenden Überblick über den Sicherheits- und Konformitätsstatus der im Rahmen dieser Evaluierung geprüften Maschinen. Darüber hinaus erhalten Sie eine Maßnahmen- bzw. Checkliste für das schnelle Ableiten von Maßnahmen zur Optimierung der Sicherheit und Konformität mit geltenden Gesetzen, Normen und Richtlinien.
Bewertung Maschinensicherheit
Der rasante Weg zur Konformitätsübersicht mit Maschinensicherheit-Checkliste
Effizienter Überblick über den Konformitätsstatus Ihrer Maschinen
Sie haben einige Ihrer Maschinen schon länger in Betrieb und diese seit einiger Zeit keiner aktuellen Bewertung auf Sicherheits- und Konformitätskriterien unterzogen? Oder Sie haben eine bereits genutzte Maschine oder Anlage gekauft? Dann benötigen Sie in der Regel erst einmal einen unkomplizierten Überblick über den Sicherheitsstatus dieser Maschinen gemäß aktueller Gesetzeslage und geltender Normen. Darüber hinaus brauchen Sie eine Information darüber, welche dringenden Upgrade-Maßnahmen Sie gegebenenfalls durchführen müssen, um die geltenden Anforderungen an Maschinensicherheit, beispielsweise gemäß der Maschinenrichtlinie, zu erfüllen und weiterhin vollen Haftungsschutz zu haben.
Unsere Leistungen
Wir bewerten für Sie mehrere Maschinen einer Produktionsanlage hinsichtlich geltender Sicherheits- und Konformitätsanforderungen. Dabei berücksichtigen wir nicht nur die gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien am Einsatz- bzw. Bestimmungsort der Maschinen sondern auf Wunsch auch Ihre individuellen unternehmensinternen Vorgaben.
Sie erhalten von uns alle relevanten Informationen über den Sicherheitsstatus der Maschinen in der gewünschten technischen Tiefe. Als Ergebnis bekommen Sie nicht nur ein übersichtliches und umfangreiches Dashboard mit allen Auswertungen, sondern auch eine Maßnahmenliste mit allen Handlungsempfehlungen. So erhalten Sie mit unserer Maschinensicherheit-Checkliste schnell und komfortabel einen Gesamtüberblick über alle betrachteten Maschinen. Sie können aus zwei Varianten der Bewertung Maschinensicherheit die für Sie passende Option auswählen.
Individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmtes Leistungsspektrum
Sie können aus 2 Optionen dieser Dienstleistung die für Sie passende auswählen. Dies kann Folgendes beinhalten:
| Level 1 | Level 2 | |
|---|---|---|
|
Konformität zum Safety Status Bewertung der Einhaltung der Sicherheitsanforderungen mit Auflistung aller Abweichungen. Die anforderungsbasierte Checkliste enthält sowohl eine Beschreibung als auch eine Bewertung jeder Anforderung mit dem zugehörigen Konformitätsstatus. Sowohl die Einhaltung der Vorschriften als auch die Bewertung werden in einem grafischen Format (Dashboard) dargestellt. |
|
|
|
Bewertung der Hauptrisiken Bewertung der wichtigsten Risiken auf der Grundlage der gewählten Methodik: Einschließlich Verweis auf die Anforderung, eine Risikoeinstufung und eine Beschreibung. |
|
|
|
Prüfung der Dokumentation Verschafft einen Überblick, ob alle für eine Maschine erforderlichen Dokumentationen vorhanden und ausreichend sind. |
|
|
|
Recht und Konformität/ Unternehmensvorgaben Liefert einen Überblick über den Konformitätsstatus auf der Grundlage von Unternehmensanforderungen und unter Berücksichtigung von internationalen bzw. nationalen Anforderungen, z.B. der „Richtlinie zur Benutzung von Arbeitsmitteln 2009/104/EG". |
|
|
|
Bewertung der wichtigsten Sicherheits-Teilfunktionen Bewertung des maximal erreichbaren PLr für jede geprüfte Teilfunktion. Beurteilt werden die Qualität der Komponenten, die Architektur, die Diagnose und die Fehlerreaktion. |
|
|
|
Risikominderung/ Handlungsempfehlungen Liste aller nicht konformen Punkte und der damit verbundenen Maßnahmen zur Risikominderung um die Maschine in Übereinstimmung mit den einschlägigen Normen zu bringen. |
|
|
|
Kostenvoranschlag für das Upgrade Auf der Grundlage des Maßnahmenkatalogs wird ein Kostenvoranschlag erstellt, um die Maschine in Übereinstimmung mit den einschlägigen Normen zu bringen. |
|
Ihre Vorteile auf einen Blick
Die Bewertung Maschinensicherheit von Pilz ist ein schnelles und effizientes Verfahren, um einen Überblick über die Konformität mit relevanten Anforderungen für Maschinensicherheit zu erhalten. Mit unserer technischen Bewertung Ihrer Maschinen sparen Sie Zeit und Kosten.
- Kostenoptimierung
Wir stimmen den Detaillierungsgrad der Beurteilung im Vorfeld mit Ihnen ab und passen diesen an Ihre individuellen Anforderungen an. Sie können aus 2 Varianten dieser Dienstleistung dir für Sie passende auswählen.
- Konformitäts-Nachweis und Haftungsschutz
Als Ergebnis erhalten Sie ein Dashboard mit einer klaren Übersicht pro Maschine oder Anlage – abgestimmt auf Ihre Anforderungen. So erhalten Sie einen Überblick über den aktuellen Konformität-Status. Und wir leiten auch den Handlungsbedarf für Sie ab und priorisieren die einzelnen Handlungsfelder für Sie, das ist besonders ressourcenschonend für Sie.
- Sicherheit
Die Bewertung Maschinensicherheit ist speziell für bestehende Maschinen entwickelt worden. Alle Checks und Auswertungen sorgen dafür, dass Sie eine direkte Übersicht über den Sicherheitsstatus und Handlungsbedarf der geprüften Maschinen erhalten.
- Effizienz
Das Ergebnis-Dashboard sowie die einzelnen Berichte können Sie intern individuell weiterverwenden und wir haben diese Unterlagen für Sie bereits mit vielen Auswertungsmöglichkeiten vorkonfiguriert.
- Einhaltung Ihrer Unternehmensrichtlinien
Sie können unserer Bewertung jederzeit Ihre individuellen Prüfungsstandards hinzufügen. So werden auch Ihre eigenen Richtlinien direkt von Anfang an mitberücksichtigt.
- International
Sie können dieselbe Methodik in allen Ihren Standorten weltweit anwenden. Und Sie können Ergebnisse einer Maschine aus einem Land auf eine ähnliche Maschine in einem anderen Land übertragen.
Bewertung der Maschinensicherheit – kurz erklärt zur schnellen Übersicht
Profitieren Sie auch von diesen Leistungen
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]