圧力機器指令 (PED) による定義と安全要件

圧力機器指令 (PED) による定義と安全要件

本指令により圧力機器とされるすべての機器 (圧力容器やパイプなど) について、個別にEU適合宣言書を作成する必要があります。ベースにする評価手順 (品質保証システム、型式認証テスト、または個別検査) は、メーカ自身が決定できます。また、機器を市場に投入する前に、CEマークを添付する必要があります。

圧力機器指令では、ハザードの度合いに応じて、圧力機器をカテゴリI~IVに分類しています。危険の度合いを判定するのに使用される基準は、最大作動圧、体積、または液体区分です。

圧力機器指令の正式名称

1997年5月29日付欧州議会および評議会による指令97/23/EC。圧力機器に関する加盟国の法律の概括について

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド