調整式ガードは、危険領域へのアクセスを完全に禁止できない場合に使用されます。この例には、ボール盤のドリルビットや丸のこ刃が挙げられます。必要な作業の種類に応じて、これらは手動調整または自動調整可能で、工具を使用しないで簡単に調整できます。
アクセスを制限する調整式ガード
調整が複雑なために作業者がガードを最も広い位置のままにすることがないように、ガードは簡単に調整できる必要があります。ガードは簡単に取り外しできてはなりません。
アクセスを制限する調整式ガードの規格
EN 953 (ISO 14120) は、欧州におけるガードの要件を説明する重要な規格です。
| 規格 | 名称 |
|---|---|
| EN ISO 14120 | 機械類の安全性 ガード。固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事項 |
この記事はお役に立ちましたか?