日本 | 日本語

規格に関する専門知識

新しい規格であるISO 17305はいつ発効され、どのような内容ですか?

IEC/ISO 17305が2年間の移行期間の後、2016年に発効する予定です。

この規格では、規格EN ISO 13849とIEC 62061が統合される予定です。将来的に、この新しいIEC/ISO 17305では、プラントと機械の機能安全およびその過程で考慮すべき対策や手順を規定する予定です。この統合は、世界各地で適用されます。統合の目的は内容を標準化し、わかりやすくすることです。これは、現在並行して使用されているEN ISO 13849とIEC 62061をすべて廃止し、IEC/ISO 17305のみを将来使用することによって達成できます。

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp