日本 | 日本語

規格に関する専門知識

2チャンネルの非常停止を備えた2チャンネルの安全扉を、PNOZ e1pに直列で接続できますか?

この質問に回答するには、リスク分析を実施する必要があります。
基本的に、非常停止ボタンと安全扉の直列接続は、安全扉が主に
人身保護用であるため、どちらかというと疑問視されています。

また、非常停止機能は常に利用可能で機能している必要があり、機械のすべてのオペレーティングモードで、他のどの機能や作業プロセスよりも優先されるべきです。
さらに、このような回路構造では単一のエラーを検出できず
隠れてしまうため、安全性が損なわれる可能性があります。

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp