タイプA規格は基本的な安全規格で、すべての機械に適用される基本コンセプト、設計原則、一般的な項目を取り扱っています。
タイプA規格の例:
- EN ISO 12100 - 設計のための一般原則
タイプA規格は基本的な安全規格で、すべての機械に適用される基本コンセプト、設計原則、一般的な項目を取り扱っています。
タイプA規格の例:
タイプB規格は、幅広い機械で使用できる安全または安全装置の包括的な安全規格です。ただしタイプB規格には、特定の安全に関するタイプB1規格と安全装置に関するタイプB2規格の2種類があります。
タイプB1規格の例:
タイプB2規格の例:
タイプC規格は、特定の機械や機械グループの安全要件を詳述する個別の機械安全規格です。
タイプC規格の例:
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com