オートメーション専門家であるピルツは、機械へのアクセスを柔軟かつ安全に管理するための新しい電子アクセス権限システムを提供しています。PITreader cardユニットを使用すると、オペレータはRFIDトランスポンダにカードまたはステッカー形式で権限を割り付けることができるようになりました。
オストフィルダン, 2023/02/21
ピルツのアクセス許可システムPITreader cardユニットにより、権限がRFIDカードまたはステッカーに割り付けられ、適切な形式で認証されるようになりました。
アクセス許可システムPITreader cardユニットを使用して、ピルツはアクセス許可を効率的に制御するための新しい形式を導入しています。RFID対応カードのPITreader cardとステッカー形式のPITreader stickerは、既存のPITreader keyトランスポンダキーと組み合わせて使用することも、代わりに使用することもできます。機械のオペレータは、トランスポンダに対して個別の権限を持ち、それを使用してPITreader cardユニットで自己認証を行い、設備や機械にアクセスします。このようにして、事業会社は、誰がどの権限を持っているか、誰がプロセスへのアクセスを許可されているかを管理し、産業サイバーセキュリティを強化しています。新しいトランスポンダタイプによって、事業会社はアクセス許可を、より柔軟に管理できます。同時に、機能安全に対応するオペレーティングモード選択の要件も満たしています。
1つのキーカードで多機能に対応する
RFIDトランスポンダは、自由に書き込み可能な設定済みバージョンも使用できます。PITreader cardの透明なウィンドウによって、ユーザはカードをかざすと、アクセス許可システムのLEDステータスインジケータを読み取ることができます。すでにRFID対応カードを使用している場合は、PITreader cardユニットと組み合わせて使用することもできます。この場合、ユーザは1枚のカードだけで複数の機能を利用できます。これにより、設備や機械での認証にかかる時間を節約でき、柔軟で管理しやすいソリューションを実現できます。ピルツは、PITreader S cardユニットを使用して、最適な安全性と接続性を実現するOPC UA規格を統合するためのバージョンも導入しています。
簡単な許可管理
管理者は、ピルツの対応するソフトウェアソリューションである PIT Transponder Manager (PTM) のグラフィカルインタフェースによって、トランスポンダキー、カード、またはステッカーのユーザ設定、ブロックリスト、ユーザデータを管理します。事前に設定されたテンプレートを使用すると、個々のユーザ権限が、RFIDトランスポンダにわずか数ステップで簡単に書き込まれます。インポート機能を使用すると、情報を統合データベースに迅速に直接読み込むことができるため、管理者はかなりの時間を節約できます。会社が複数のリーダユニットPITreaderを使用している場合、これらはUser Authentication Service (UAS)ソフトウェアツールを使用して編成されます。
PITreader cardユニットは、ピルツの小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2またはオートメーションシステムPSS4000と組み合わせて、アクセス権限の管理と安全なオペレーティングモードの選択に効率的に使用できます。したがって、トータルソリューションが幅広いプロセスにおける安全とセキュリティの向上に貢献します。

電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp