Ostfildern, 2022/10/04

ピルツのメンテナンス保護「キーインポケット」システムは、再起動や改ざんから保護 - 安全でセキュアな設備メンテナンス

ピルツの新しいメンテナンス保護「キーインポケット」システムは、許可されていない機械の再始動からオペレータを保護し、メンテナンス作業を安全に実行させます。デジタルメンテナンス保護はアクセス許可システムPITreaderをベースにしており、安全性と産業サイバーセキュリティを保証します。メンテナンスプロセス中に設備や機械にアクセスできるのは認定スタッフのみです。改ざんや誤用は除外されます。

多くの場合、大規模な設備には多数の危険区域があり、それらは安全柵で保護されています。こういった場所は、特に安全性が求められます。たとえば、保守作業にアクセスできるのは認定スタッフだけであることが重要です。同時に、工場の再起動時に危険区域に誰もいないことを確認することが重要です。 
「キーインポケット」により、ピルツは安全と産業サイバーセキュリティの両方の要求に柔軟に対応できるデジタルメンテナンス保護システムを提供しています。「キーインポケット」により、メンテナンス作業中に機械が再始動しないように、または権限のない人がアクセスできないようにします。このように、このソリューションは、危険な再起動に直面したときの安全性を提供すると同時に、メンテナンス作業の改ざんができなくなるので産業サイバーセキュリティをも提供することになります。

基本的な
「キーインポケット」認証は、アクセス許可システムPITreaderに基づいており、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2またはオートメーションシステムPSS 4000を使用して実装されます。ユーザには個別の権限を持つRFIDキーが与えられますが、それらはPITreaderを使用して安全扉で読み取られます。これにより、保守作業を承認された1人以上のユーザが工場で認証を受けることができます。オペレータは常に、誰がどのタスクにアクセスできるかを把握しています。一時的な権限も割り付けることができます。認証に成功すると、ユーザの個別のセキュリティIDがコントローラの安全リストに保存されます。これによって、機械をシャットダウンし、安全扉を開き、機械にアクセスできるようになります。この間、RFIDキーはそれぞれのユーザ (「キーインポケット」) に残ります。メンテナンスが完了し、人が危険区域から出ると、全員がサインアウトします。ピルツコントローラの安全リストからセキュリティIDが削除され、機械を再起動できます。 

シンプルで安全なメンテナンス
デジタルメンテナンス保護は、安全柵で保護された危険区域のある機械専用に設計されています。すべての安全扉に取り付けられている機械式ロックアウト/タグアウトメンテナンス安全システムに代わる経済的で効率的な手段を提供します。さまざまな安全扉を使用して設備に出入りできるため、「キーインポケット」によってスタッフの柔軟性が向上し、メンテナンス時間を節約できます。

ピルツのメンテナンス保護「キーインポケット」システムは、安全性と産業サイバーセキュリティを提供します。保守作業を実行できるのは認定スタッフだけで、メンテナンス中の意図しない再起動が防止されます。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)
ピルツのメンテナンスセーフガード「キーインポケット」システムは、安全および産業サイバーセキュリティを提供します。保守作業を実行できるのは認定スタッフだけで、メンテナンス中の意図しない再起動が防止されます。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

ピルツのメンテナンスセーフガード「キーインポケット」システムは、安全および産業サイバーセキュリティを提供します。保守作業を実行できるのは認定スタッフだけで、メンテナンス中の意図しない再起動が防止されます。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: info@pilz.co.jp

当社がお手伝いできること


 

 


* 必須フィールド