ピルツはいち早くモジュラ式安全リレーmyPNOZのUKCA(英国認証マーク)をTÜV SÜDより取得しました。この認証により、バッチサイズ1生産の新モジュラ式安全リレーは、英国市場の規格に2023年1月以降も適合し、使用できることが証明されます。ブレグジットにより、欧州連合で使用されている既存のCEマークは英国(UK)ではUKCA認証に置き換えられ、現地で適用されます。
オストフィルダン, 2022/06/28
ピルツの安全リレーmyPNOZは、英国内での使用のためのUKCA (United Kingdom Conformity Assessment)認証をTÜV Südより取得しています。
認証は設備や機械でピルツのmyPNOZを使用する英国外のお客様が、今後も指令に準拠して英国に輸出できることを保証します。英国政府のビジネス・エネルギー・産業戦略省公認の認証機関であるTÜV Südは、モジュラ式安全リレーmyPNOZのUKCA適合性を2022年初旬に認証しました。
その他の英国向けPNOZ安全リレー
myPNOZの認証取得後、ピルツのPNOZ安全リレー製品もTÜV Südによる審査中で、今後UKCA認証取得製品がさらに追加される予定です。そのため、2023年1月1日に移行期間が終了しても、英国に輸出できる豊富なPNOZ製品が、その他のピルツ製品レンジと共に使用可能です。
ブレグジット後のCEマークからUKCAへの移行
欧州単一市場でCEマークがUKCA品質マークに置き換えられます。CEマークは2022年末までは、欧州市場において製品の認証に認められます。移行期間終了後は、英国(イングランド、ウェールズ、スコットランド)に輸出および販売されるすべての製品にUKCA認証が義務付けられます。
myPNOZ – 新世代安全リレー
ピルツはこの新しいモジュラ式安全リレーmyPNOZのために、選択から注文まで、世界共通のデジタルコンセプトを開発しました。myPNOZはお客様の個別の要件に合わせて、バッチサイズ1で安全ソリューションを個別に作成できます。myPNOZは以下の安全機能を監視します: 非常停止、安全扉、ライトカーテン、両手操作 (IIIA/C) およびイネーブルスイッチ。また、ヘッドモジュールに、自由に組み合わせ可能な増設モジュールを最大8台まで追加できます。対応するオンラインツールmyPNOZ Creatorで、幅広いオプションからニーズに合わせて安全ソリューションを構築可能です。
UKCA 61496に関する詳細情報はこちら

電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp