DIE ZEIT Publishing Groupは「Brands of the Century」事典の最新版を発行しました。オートメーション企業ピルツが書籍の製品カテゴリ「制御技術」に掲載され、ドイツの主要ブランドに名を連ねました。Florian Langenscheidt博士を含む審査員団は、ピルツが安全オートメーションの技術リーダーであることを認めました。参考文献「Brands of the Century」には、独立した審査員団の評価に基づいて選ばれた企業のみが掲載されます。
オストフィルダン, 2022/02/24
DIE ZEIT Publishing Groupは、制御技術分野で安全オートメーションのドイツブランドを表彰 - ピルツが「Brand of the Century」に選出
「私の考えるメジャーブランドとは、製品カテゴリ全体を代表するブランドです。」と「Brands of the Century 2022」を授賞するFlorian Langenscheidt博士は説明します。「私たちは心の奥底で、製品をその製品と切り離すことのできない最も有名な企業の名前と結びつけています。」これはピルツにも当てはまります。
「産業史事典」
事典のピルツに関する記述:「技術リーダーであるピルツは、現在、安全オートメーションにおける最も重要なブランドの1つです。」ファミリー・ビジネスは安全リレーPNOZにより「産業史」に残る企業になりました。「PNOZは世界で最も広く使用されている安全リレーです。制御盤を開けると、中におそらくPNOZが取り付けられています。」と最新版の「Brands of the Century」には書かれています。
「ドイツ製」ブランド
そのため、ピルツはDräger、Meissen Porzellan、TÜVなどのドイツ企業と共に、今年の「Brands of the Century」事典に名を連ねました。「この賞は特別な賞です。当社のブランドが約束する「The spirit of safety」により、この業界で最も重要なお客様からの信用と信頼を得られている証拠となるからです。ピルツでは毎日それを目標にしています、」ピルツのマーケティング・アンド・コミュニケーションズ部の部長、Horst-Dietrich Krausは述べます。
この名誉な賞は、20年間ドイツのブランドに授与されており、過去3年間はDIE ZEIT Publishing Groupが授賞しています。「Brand of the Century」賞の選出方法は、標準化された一連の規則によって定義されています。3つの評価フェーズで、選考委員会がそれぞれの製品カテゴリで比類のないブランドを選択します。「Brands of the Century 2022」事典は、2022年2月10日にベルリンで出版されました。

電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp