2024/02/07

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2 – 安心の昇降動作

リフトは最も安全な輸送手段の1つです。現在まで、リフトの安全関連機能は主に機械的・電気的コンポーネントを使用して実装されています。そのため、多くのリフトには、フロアスイッチ、リミットスイッチ、検査スイッチに加え、独立したシャフトコピーシステムと速度制限装置が備わっています。これまで、安全機能が備わった電子コンポーネントの存在はまれでした。

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のようなプログラマブル電子システムはPESSRAL (Programmable Electronic ystems in Safety-Related Applications for Lifts)と呼ばれています。このようなシステムは安全機能を組み込んでいるため、維持管理に手がかかり老朽化しやすい機械的なコンポーネントに代わって活用されています。

リフト、荷物用リフトの安全コンポーネントの販売は、前もって独立認証機関により認証済みの場合、欧州内に限り許可されています。これは欧州連合によって昇降機(リフト)指令2014/33/EUにおいて規制されています。

リフトで作業中の2人の機械技術者
認証書引き渡し時のピルツとTÜV Südのスタッフ

写真: Mark Dietz氏 (TÜV Süd)、Jürgen Kitzing、Andreas Volland、Stephan Rauch (ピルツ)、Carina Rebernak氏 (TÜV Süd)

エレベーター、リフト、エスカレーター用途のためのType Examination Certificate (型式検査証明書)の授与

PNOZmulti 2製品レンジのベースユニット増設モジュールは、指令2014/33/EUに準拠して、PESSRALと呼ばれるプログラマブル電子システムとしてTÜV SÜDにより認証されています。TÜV Südは、2023年10月にドイツ・アウグスブルクで開催された世界的な展示会Interliftにおいて、ピルツに認証書を授与しました。

下記規格が検査の根拠となりました。

  • EN 81-20:2020
  • EN 81-22:2021
  • EN 81-50:2020
  • EN 115-1:2017

幅広いアプリケーションに対応

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2によって、利用者も製造業者も目的地に安全に到達することができます。山頂から地下深くまで、多機能なPNOZmultiはあらゆる場所で使用できます。

  • 荷物用リフト
  • 乗客用リフト
  • 家庭用リフト
  • 昇降プラットフォーム
  • 車両/自動車用リフト
  • ステージリフト
  • 船舶用リフト
  • 住宅用リフト
  • 患者用リフト
  • 障害者用リフト
  • ダムウェイター(料理昇降機)
  • サービスリフト
  • エスカレーター
  • 動く歩道
  • トラベレーター
  • コンベアベルト
建物内の無人のエスカレーター3基
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド