2023/08/28

PSS 4000システムリリース1.25 – 「Key-in-pocket」ソリューション

「key-in-pocket」ソリューションは、オートメーションシステムPSS 4000のシステムリリース1.25でご利用いただけます。すべての新製品の概要をこちらでご覧いただけます。

メンテナンス保護システム「key-in-pocket」により、不正な再起動を防止しますソフトウェアプラットフォームPAS4000のファンクションブロック/コンポーネントとしても使用可能になりました!

メンテナンス時の危険から従業員を保護します!ピルツの「key-in-pocket」ソリューションを使用すると、人が危険ゾーンにいる間、機械の不測の再起動を防止できます。従来のロックアウト/タグアウト (LOTO) システムと比較すると、メンテナンス保護は対応する権限を付与されたRFIDキーを使用して純粋に電子的に実装されます。そのため、メカニカルインターロック装置と警告タグは不要です。

安全コントローラPSS 4000アクセス許可システムPITreader組み合わせにより、最後の1人が危険ゾーンを離れるまで設備は再起動できなくなります。メンテナンス保護は、個別のプログラミングによって対応する権限を付与したRFIDキーと、コントローラの安全リストを用いることで実現されます。オペレータは個人用トランスポンダキーを使用して、PITreaderを介して安全扉で自分自身を認証します。個人のセキュリティIDが、ピルツコントローラPSS 4000の安全リストに保存されます。機械が停止したら、機械にアクセスして作業を実施できます。従業員は常にトランスポンダ (「key-in-pocket」) を携行します 。設備を稼働状態に戻すには、1人1人が設備を離れた後にPITreaderでサインアウトする必要があります。すると、セキュリティID安全リストから削除されます。リストが空になると機械は有効になり、運転を再開することができます。

メンテナンス保護の「key-in-pocket」機能は、ピルツコントローラPSS 4000 (PSSu PLC) のファンクションブロック/コンポーネントを用いて実装されます。

  • 対応するPITreaderとの接続 (最大10台のPITreaderユニットを安全リストで管理可能)。
  • サインインリストへのサインインに必要な最低限の権限。
  • LED押しボタンの入力。
  • 「サインアウト状態」 (ブラインドスポットチェック) の入力。設備の全体像が見えない場合のために、EN ISO 13849-1 5.2.2に適合した「ブラインドスポットチェック」が追加されています。「ブラインドスポットチェック」により、見づらい区域で設備を目視検査する必要があります。その後、機械を再起動できます。
  • 「有効化 (リストは空)」およびブラインドスポットチェックの出力。 
PAS 4000ソフトウェアとPSS 4000

主な利点:

  • 従業員の認証と、想定外の (機械の) 起動に対する安全な再起動保護 
  • 認証:PLdカテゴリ 3 (EN ISO 13849-1に適合) およびSIL CL2 (EN 62061に適合)
  • どのユーザがどの機械にアクセスできるかを完全に制御・追跡し、一時的な許可も可能
  • 最大10台のPITreaderユニットを安全リストで管理可能
  • 最大20人同時に機械にアクセス可能
  • 金属製の伝送システムよりも大幅にコストを削減し、柔軟性を向上。
  • トランスポンダキー紛失時の簡単なと無効化と再プログラミング
  • EN ISO 13849-1 5.2.2に適合した「ブラインドスポットチェック」:最後の1人が見えない区域を確認するよう「強制」し、それが済むまで設備を再起動できなくすることができます
  • 権限のある担当者は安全リストを削除できます (「キーリストのリセット」)
  • 入場した扉以外からでも設備を出られます
  • 安全リスト (例えば人や電話番号など) をPASvisuで直接表示できます

オートメーションシステムPSS 4000

Key-in-pocket: サインイン
Key-in-pocket: 保守作業
Key-in-pocket: サインアウト
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド