2022/07/25

ドイツ初のUKCA認証

2022年末以降も英国で使用できる安全リレーmyPNOZ

ピルツはドイツ企業として初めて、モジュラ式安全リレーmyPNOZUKCA認証をTÜV Südより取得しました。したがって、myPNOZは2023年1月以降も英国市場で受け入れられます。

Brexitにより、EUの既存のCEマークは、イングランド、ウェールズ、スコットランドではUKCA認証に置き換えられます。UKCAはUnited Kingdom Conformity Assessment(英国適合性評価)の略称であり、2022年末の移行期間終了と同時に義務付けられます。それ以降、英国市場で販売されるすべての製品はUKCA認証が必要になります。

TÜV Südと共同で、ピルツはモジュラ式安全リレーmyPNOZの認証をすでに取得しました。その結果、ピルツは英国のお客様に途切れなく供給を続けることができます。また、機械設備でピルツ製品を使用中のお客様は、英国に今後も指令に従って輸出を継続できることが保証されます。

今後数か月間で、その他多数のピルツ製品もUKCA認証を取得する予定です。そのため、2023年1月1日に移行期間が終了しても、英国に輸出できる豊富な製品ポートフォリオが用意されます。

myPNOZの詳細

Brexit – 機械安全への影響

myPNOZのUKCA認証取得
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?