2026/06/17

小型コントローラPNOZmulti 2がMR準拠

TÜV、機械メーカーの将来性を確認

Pilzの安全小型コントローラ PNOZmulti 2は、今後予定されている欧州機械規則(EU)2023/1230の要件をすでに満たしています。TÜVが発行する第25条()に準拠したEU型式試験認証が、適合を確認します。

つまり、機械メーカーは、2027年1月20日の規制発効前であっても、早期にそのメリットを受けられます。

さまざまな利点:

  • 新規プロジェクトの早期の確実な計画
  • TÜVがMR適合を確認
  • 実証済みの安全ソリューションがエンジニアリングの負担を軽減
  • 機械全体のCEマーキングの迅速化
  • 将来の要件にも対応友好
  • EUにおける法的準拠の市場投入

新要件への万全な準備

機械規則は既存の指令に代わるもので、安全性とリスク評価により高い要求を課しています。今後、小型コントローラなどの安全コンポーネントは独立して評価されなければなりません。

PNOZmulti 2の出番です。この準拠ソリューションは、製造業者がMR準拠の機械を今すぐ開発できるように支援し、規制リスクを最小限に抑えます。
 

安全なマシンコンセプトへの、より効率的なアプローチ

適合の確認は、エンジニアリングの作業量と承認プロセスを大幅に削減します。メーカーにはメリットがある:

  • 実証済みソリューションの完全性
  • 文書作成作業の軽減
  • 法的確実性の向上
  • 市場アクセスの迅速化

人と機械の更なる安全

小型コントローラは、以下のような安全機能の中枢を担う:

  • 非常停止
  • 安全監視
  • 危険時の選択的シャットダウン

これにより、リスクを早期に認識・制御できます。

将来の保証されたソリューション

PNOZmulti 2により、企業は将来の規制要件に対応したソリューションを入手可能です。つまり、新しい機械・プロジェクトを早期に、効率的に、安全に実施可能です。

2027年への準備はできているか?今すぐMR準拠を! 

完全安全ソリューション

一貫した安全コンセプトを実現する小型コントローラPNOZmulti 2は、Pilzの他の安全オートメーション技術との組み合わせに最適です。安全なセンサ技術PSENと制御およびシグナルデバイスPITを併用することで、幅広い機械アプリケーションに対応する柔軟で完全なソリューションが実現します。

安全センサPSENは、安全扉、位置、または危険な動きを確実に検出し、関連する信号を小型コントローラPNOZmulti 2に直接供給します。制御およびシグナルデバイスPITを使用することで、操作、信号、診断機能を機械のコンセプトに簡単に統合することができます。

つまり、機械メーカーは、コントローラ、センサ技術、および操作からなる協調ソリューションの恩恵を受けることができます。これは、コンフィグレーション・インターフェースでの作業の軽減、プロジェクト構成の簡素化、ワンストップで全体的に安全な機械コンセプトの実現を意味します。 

PNOZmulti 2について

小型コントローラPNOZmulti 2、PNOZmultiの刻印入りシール付き 機械規則準拠
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド