2025/08/20

あらゆる信号タスクを単一のプラットフォームで処理 - Deltronとの共同開発

ピルツのモジュラ式鉄道制御システムPSSrailをベースとするFNmuxはSIL-4認証取得のソリューションを提供し、自動閉塞により、インターロックや踏切および信号の監視安全かつ費用対効果に優れた方法で行います。光ファイバーを介したマルチプレックス方式を用いることで、複数の信号を同時に送信することができます。これは、成長する鉄道ネットワークの多大な要求を担う地上設備において、決定的な強みとなります。

柔軟性と未来のセキュリティ

システムをインド鉄道の広大なネットワークの多様なユースケースに合わせて容易に調整できるよう、モジュラ式のアーキテクチャを採用しました。FNmuxは特定の技術に依存せず、メーカの異なる他のコンポーネントとも組み合わせ可能であるという点で、デジタルトランスフォーメーションの重要な前提条件を満たしています。

安全な地上設備の共同開発

Deltronとピルツのパートナーシップは、インド市場の知識とドイツのオートメーション技術を結び付けるものです。両社はFNmuxを通して、最先端の安全技術のみならず、最大限の柔軟性と信頼性を実現するソリューションを提供し、インドの鉄道輸送における制御と監視の未来へのマイルストーンを打ち立てようとしています。