2021/02/01

機械指令 - コンパクトな規格ガイド

機械指令は欧州で適用されます。ピルツのポスターは、関連する大量の整合規格(A、B、C規格)をわかりやすくまとめています。

欧州における機械類の安全性は、機械指令「MD」で定義され、均一に規制されています。MDに基づく欧州の一連の規格は、安全な機械の要件を詳細なルールを用いて規定しています。これらの具体的な技術仕様は、規格に正式に記されています。欧州の機械安全規格は以下のように分類されています。

  • 包括規格のA規格(基本安全規格)
  • 一般製品規格のB規格
  • 製品別規格のC規格

当社の新しいポスター"Protective measures for plant and machinery – Important harmonised standards in accordance with the Machinery Directive"は、複雑な規格の情報をわかりやすくコンパクトにまとめたものです。また、当社のソリューションの概要も含まれているため、当社の安全関連製品についての情報も得られます。


PDF形式のポスターを今すぐダウンロード!

ダウンロードと機械指令の詳細情報
また、直接当社に印刷版のポスターをご請求いただくことも可能です。

機械指令に準拠する整合規格のポスター
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?