2021/07/19

アクセス許可とオペレーティングモードの選択

納得の機能!

設備や機械はますます複雑になっています。さらに、ユーザは職種によって、持つ資格が異なります。明確に定義された担当や権限レベルは、特に複雑な機械で、生産性の向上に役立ちます。

最新のアクセスシステムは、すぐに導入できる柔軟な権限レベルを提供します。機械式のキーや、一般的なパスワードによるアクセスより便利です。

たとえば、ユーザには、実際に関係のあるオペレータパネルと権限のみが提供されます。そのため、機械のオペレータは、機械の整備士や保守担当者とは制御卓の表示が異なります。

さまざまな利点:
• 柔軟な権限レベル
• 明確な担当制による生産性向上
• わかりやすい操作レベルにより、特に複雑な機械でのオペレータのミスを防止
• 処理の追跡可能

最新のアクセス許可システムには、その他多数の機能が搭載されています。安全とセキュリティのどちらも適用したい場合、機能安全に対応するオペレーティングモードの選択が役立ちます。

 

詳細をご覧ください。

アクセス許可とオペレーティングモードの選択
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?