Identification and Access Management - I.A.M.

ユーザ認証からオペレーティングモードの選択、またはデータおよびネットワークセキュリティからアクセス管理まで。1つのシステムで「安全」と「セキュリティ」を実現!

従業員保護、賠償責任保護、生産性、データ保護の各項目をどのように習得すればよいですか?品質を向上させ、同時に機械の改ざんを防止するにはどうすればよいですか?データと従業員を同じように保護するにはどうすればよいですか?

「Identification and Access Management」、略してI.A.M.では、幅広い製品とソフトウェアのパッケージと、日常的なアクセス管理の課題に合わせてカスタマイズされたソリューションを提供しています。機械へのアクセスと従業員の権限を整理するお手伝いをします。シンプルな認証から複雑なアクセス管理、機能安全に対応するオペレーティングモードの選択、電子式メンテナンス保護まで、さまざまな機能を備えています。また、もちろんですが、重要なデータを不正アクセスから保護したり、設備に対するハッカーの攻撃から保護したりすることもできます。ピルツは、1つのシステムで「安全」と「セキュリティ」に対応するソリューションを提供します。

I.A.M.がお客様にも関係する理由 - 当社の4つの基本的価値

従業員保護アイコン

従業員の保護

身体および精神衛生上のハザードを回避するには、作業を組織化しなければなりません。これは産業用設備や機械を運用する際には当然のことですが、実際には意識的にも無意識的にも、十分な注意を払っていないことがあまりにも多いのです。

従業員を最大限に保護するために、ピルツがハザードアセスメントを請け負い、お客様の機械のハザードレベルを確認して、アクセスを保護する方法を検討することができます。安全扉での有資格者に対する適切なアクセス許可に加えて、オペレーティングモードを使用するのも適切な手段です。オペレーティングモードの選択は、PITmode製品を使用した機能安全で制御できます。これにより、各従業員が資格のある作業のみを実施できるように技術的に保証されるので、ハザードや事故から最大限に保護されます。

賠償責任保護

業務上の事故が発生した場合、直ちに問われるのは、責任者が賠償責任を負うことができるかどうかです。このため、特に会社の経営レベル、生産管理者、保守管理者などにおいては、適切な措置を講じること、およびこれらの措置の有効性を定期的に確認することが重要です。これが放置されている場合、雇用主および責任者は、自らの行動、または行動を怠った場合に責任を問われる可能性があります。

たとえば、潜在的な対策は、タスクに基づいて従業員を選択し、トレーニングし、適切なツールを提供することです。組織的な対策に加えて、PITreaderによるアクセス管理などの技術的なソリューションも使用できます。これにより、追跡可能な個人を常に割り付けることができ、必要に応じて特定の機械またはプロセスに一時的な権限を割り付けることができます。

賠償責任保護アイコン
生産性維持アイコン

生産性の保護

必要な機械安全対策は、 設備の生産性を犠牲にしてはなりません。機械のダウンタイムは最悪の場合、負傷者や機械の損傷を伴いますが、これは、不正操作、不適切なオペレーション、(アクセス) 管理の欠如が原因で発生することがよくあります。明確な責任、適切な権限、ユーザアクションの記録により、エラーを防止し、最適なトレーサビリティを実現できます。PITreaderはアクセス管理機能を備えており、貴重な設備の安全性、セキュリティ、生産性の維持に最適なソリューションです。

データ保護

規格の状況が絶えず変化していることから、データ保護とネットワークセキュリティがますます重視されています。セキュリティの側面も考慮しなければ、包括的な安全性はもはや実現できません。総合的な安全コンセプトが必要なのです。2027年にEUで施行される機械規則では、セキュリティ対策も対象となります。

しかし、データ、ノウハウ、オペレーションの不正アクセス保護対策は今すぐ始める必要があります。切り替え可能なUSBインタフェースPIT oe USBなどの優れた製品は、不注意であるか意図的であるかに関係なく、ハッカー攻撃による「外部」の脅威や「内部から」の脅威に対するセキュリティを提供します。PITreaderを追加の要素として使用すると、すべてのデータ接続が、認証を行うことで一時的にしか有効化できなくなります。

データ保護アイコン

詳細情報:

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: