2019/10/01

ISO 20607 – 取扱説明書の規格発行

新しい規格ISO 20607がISO国際規格として発行され、現在購入可能です!

新しい規格ISO 20607がISO国際規格として発行され、現在ISOウェブストアより購入可能です。

ご注文はこちらをクリック

新しい規格は、機械工学やプラントエンジニアリング環境で技術資料の作成に関わる人を対象としています。取扱説明書の作成に携わる人を支援するための規格です。EN ISO 12100にも取り扱い説明書の作成に関する章が含まれています(第6.4.5.項を参照)。著者の目的は、新規格でより具体的な情報を提供することです。重要な点について今までより詳しく説明されています:

  • より詳しい対象者の分析
  • 具体的なセキュリティ情報
  • わかりやすいトラブルシューティング
  • 「新しい発行媒体」、すなわち紙に印刷または 「機械と共に電子データ媒体を提供」

EN ISO 20607として発行されると、この規格は取扱説明書の作成について具体的な要件を記した初の機械指令整合規格になります。
機械指令との詳しい関係は、ピルツのISO 20607の起草に関する初期情報をご覧ください。

新しい規格ISO 20607
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?