EMC指令

EMC指令

プラントのネットワークが拡張し、機械環境での電気機器の使用が増加傾向にあるなか、機器のEMC - 電磁環境両立性を判定する指令はますます重要になっています。電気機器は他の機器やプラントの機能を妨害することがありますが、それだけではありません。電磁波の放出が制御されないと、そのような装置は人や機械に対して重大な安全リスクとなる場合があります。

そのため、使用を開始された装置や市場に投入された装置のすべてについて、電磁両立性 (EMC) をEMC指令で規制しています。

EMC指令については、欧州委員会のホームページで確認できます。

EMC指令の正式名称

2014年2月26日付欧州議会および評議会による指令2014/30/EU。電磁両立性に関する加盟国の法律の調整について (改訂)。

関連規格

EN 50370-1/-2
EN 61000シリーズ
EN 61326
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
この記事はお役に立ちましたか?