エリアの停止押しボタンの色は、何色にする必要がありますか?

整合規格EN ISO 13850では、さまざまな停止カテゴリを定義するだけでなく、非常停止ボタンの色仕様の設計に関する原則も定義しています。非常停止ボタンは、明確に識別でき、見やすく、素早くアクセスできる必要があります。このため、非常停止は必ず黄色の背景に赤で表示されている必要があります。

エリアの停止押しボタンの望ましい色は、EN 60204-1:2019、10.2「アクチュエータ」に準拠した黒、灰色、白のいずれかです。いかなる場合も、非常停止ボタンの色と同じであってはなりません。

追加のコメント:
DIN EN 60204-1:2019、第9.2.3項「停止」では、機械のリスクアセスメントおよび機能要件に基づいた適切な停止機能を提供することと定めています。

 

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド