コンベヤラインはどんな場合にアクセスできないとみなされますか?

EN 619では、保護領域 (安全柵) 内の非保護領域のコンベヤラインについて説明しています。このようなコンベヤラインは、高さが1000mm以上のコンベヤからアクセスできないと見なされますか?この場合、追加の安全装置は要求されませんか?

規格の背景

EN 619に従って以下の内容が適用されます。

  • 連続フローコンベヤの高さが1m以上であり、それ自体が障害物として使用されている場合は、床に固定され、コンベヤ下の開口部が閉じられている必要があります。
  • 連続フローコンベヤの使用により危険地点へのアクセスが予測できる場合、リスクアセスメントに従ってアクセスを困難にする必要があります。

この場合、EN ISO 13857を適用できます。EN ISO 13857に従って、以下の内容が適用されます。

以下の内容は、EN ISO 13857のテーブル (保護構造物を超えての到達) 内の脚注に記載されています。

  • 1 m未満の構造物は、十分なアクセス制限とはならないため除外されます。
  • 1.4 m未満の構造物は、追加の保護対策なしで使用することはできません。

 

結論:

連続フローコンベヤの使用により危険地点へのアクセスが予測される場合、その危険地点はリスクアセスメントで考慮する必要があります。この場合、3段階の計画 (順序を守る必要があります) に従って、追加の対策を講じる必要があります

  1. 設計
  2. 技術
  3. ユーザ情報

対策としては、次のようなものが挙げられます。

  • カバー/安全柵
  • 入口トンネル
  • 光線装置/ライトカーテン

ただし、これはアプリケーションごとに異なります。また、機械の作業割付けが確保されている必要があります。

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド