たとえば、コンベヤが閉鎖されていない場合、減速時のコンベヤの速度を規定した規格はありますか?

安全減速と連続フローコンベヤ

連続搬送装置およびシステムを対象とするC規格EN 619:2002には、コンベヤ上で人が搬送される場合の速度のみが記載されています。これは次のような内容になっています。

人が搬送される連続フローコンベヤ:

  • 床面:0.3 m/sのコンベヤ速度
  • 床上0.3m:  0.15 m/sのコンベヤ速度
  • 全面柵で覆われている場合:0.5 m/sのコンベヤ速度

VDI 2854では、安全な減速の問題も取り扱っています。この規格では、人が危険事象から逃れる時間がある場合に速度が安全と見なされると規定しています。
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
この記事はお役に立ちましたか?