このページでは、PNOZmulti Configuratorソフトウェアツールのバージョンに関する最新情報、イノベーション、ガイドラインをご覧いただけます。
どのような機能が追加され、今後どのようにすればより効率的な構成を実現できるかをご確認ください。
ソフトウェアツールの現在および以前のバージョンに関するすべての関連情報PNOZmulti Configurator。
このページでは、PNOZmulti Configuratorソフトウェアツールのバージョンに関する最新情報、イノベーション、ガイドラインをご覧いただけます。
どのような機能が追加され、今後どのようにすればより効率的な構成を実現できるかをご確認ください。
つまり、将来的には、SRAパラメータのみをサポートするFSoEサブインスタンスも、FSoEメインインスタンスPNOZmulti 2を介して接続できるようになります。これにより、安全な通信のアプリケーション範囲が広がり、関連装置を統合する際の柔軟性が高まります。
FSoEサブインスタンスは、これらのパラメータ設定のCRCをチェックすることで、パラメータ値が一貫した透過的な方法で同期されることを保証します。
お客様にとってのメリット:互換性の向上、明確なセキュリティテスト、最新のFSoEアーキテクチャの包括的なサポートへのさらなる一歩。
FSoEサブインスタンスをサポートするためにSRA構成が可用性です。以前から可用性のあるFSoEモジュールはすべて互換性があります。
PNOZmulti スタンドアロンベースユニットPNOZ m C0は、安全入力 8 点、安全半導体出力 4 点を備えています。新機能:PNOZmulti Configuratorでは、最大6つのセーフ入力をカスケード入力として設定できます。これにより、機械ゾーンを明確に構成したり、モジュール設備と機械を柔軟に連結したりすることができます。
カスケード接続されたPNOZelog装置を使用しているユーザの場合、この新機能により、PNOZ m C0入力でPNOZelog OSSD出力を評価することで、簡単に交換できます。
カスケードは、エンジニアリングとオペレーションにおいて具体的なメリットをもたらす:
CRCは巡回冗長検査の略で、 SRAパラメータ・セット(安全関連アプリケーション・パラメータ)全体のチェックサムです。これは、複数の装置がまったく同じ安全関連パラメータで動作していることを示す明確な証拠となります。
CRC は、すべての参加装置が同じ SRA ステータスを持つことを保証するために使用されます。装置間の安全な接続は、CRCが一致した場合にのみ確立されます。
両装置はそれぞれ独自のSRAパラメータセットを持っており、論理的に同一でなければなりません。
FSoE SubInstanceは個々のパラメータを比較するのではなく、パラメータ・セット全体のCRCのみを比較します。これによって比較が容易になり、食い違いのリスクも軽減されます。
EtherCAT MainDeviceのCRCは次のとおり:
安全接続は以下の場合にのみ確立されます:
は完全に一致します。
CRC同一とは次の意味がある:
CRC相違とは次の意味がある:
CRC 比較により、安全パラメータが
変更された機器同士の通信を遮断します。そのため、機能安全の中心的な要素となっています。
オートメーションシステムPSS 4000と小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のベースユニットPNOZ m B1/PNOZ m B1 Burnerを同一のシステムアーキテクチャ内で使用する場合、両方のコントローラの間でビットレベルの安全なデータ接続を構成できます。これまで分離されていた2つの「世界」は、安全イーサネット接続ソフトウェアブロックにより、イーサネット経由で安全に接続されます。ソフトウェアプラットフォームPAS4000には「FS_SafeEthernet_Connection 2」フェイルセーフブロック、PNOZmulti Configuratorには「安全イーサネット接続ステータス」ブロックが用意されており、どちらのブロックも、交換データを各ユーザプログラムに格納するだけで設定が完了します。全面的なシステム移行が不要なため、お客様の設備投資は確実に保護されます。
さまざまな利点
バージョン11.6のもう一つの特徴は、PNOZmulti 2のプロジェクトデータをMyzel Lifecycle Platform(MLP)のクラウドに保存できることです。すべてのデータが一元管理され、いつでも呼び出せるようになります。この新しいクラウドソリューションを利用することで、既存のPNOZmulti 2プロジェクトの開発期間が短縮されるだけでなく、文書化も容易になります。
さらには、ベースユニットPNOZ m B1/PNOZ m B1 Burnerが、電子アクセス許可システムPITreaderのデバイスを最大6台までサポートするようになりました(従来は4台まで)。単純な操作許可から、個人別コードの設定を伴う複雑な許可マトリクスの構築に至るまで、より柔軟なアクセス許可が可能になります。
機械規則2023/1230(MR)の適用は、2027年1月20日より義務化されます。このMRには、機械類の安全性において、産業サイバーセキュリティが必須の要素であることが規定されています。この要件を満たすために、PNOZmulti 2のベースユニットには、ユーザ管理やアクセス管理といったセキュリティ機能が搭載されており、不正アクセスから装置を保護できるようになっています。ベースユニットにアクセスしたり、PNOZmulti Configuratorを通じて変更を加えたりするには、ユーザが自分のアクセスデータで認証を行う必要があります。また、より高レベルのパスワードポリシーも定義されており、PNOZmultiプロジェクトを作成する際のパスワードの割り当てには、そのポリシーが適用されます。プロジェクトへのログイン試行回数には上限が設けられ、連続してログインに失敗した場合には、ユーザアカウントが一定期間ロックされるようになっています。これにより、装置が保護され、不正な操作が防止されます。
このソフトウェアツールにはさらに、安全フィールドバスモジュールPNOZ m EF EtherCAT FSoEに関する新機能が導入されています。
一般のEtherCATフィールドバスモジュールPNOZ m ES EtherCATから安全FSoEフィールドバスモジュールに切り替える場合、作成した設定は、デバイスを交換する際に、移行機能を通じて転送されます。したがって、変換はユーザフレンドリーで簡単に行え、ソフトウェアツールで数回クリックするだけで完了します。FSoEを使用すると、フィールドバスレベルでの「ワンケーブルソリューション」によって安全な設備構造を実装できます。そのため、機械の高い可用性、信頼性、安全性を確保できます。
アプリケーションの利点:
ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorを使用して、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のハードウェアのコンフィグレーションや、安全回路の作成が行えます。独自のコンフィグレーション可能な安全プログラムは使いやすさで定評があります。
バージョン11.4には以下の新機能が導入されました:
保護等級IP67の分散型入出力モジュールは安全入力8点および安全半導体出力4点を装備し、分散型周辺機器を4個の5ピンM12メスコネクタを介してPNOZmulti 2に直接接続可能です。計64 台のセンサまたはアクチュエータを現場で柔軟に監視できます。省配線により、試運転時のコストを削減します。たとえば食品産業向けには、ステンレス鋼のスクリュー式コネクタ付きバージョンもご用意しています。
セキュアなSafety over EtherCATモジュールPNOZ m EF EtherCAT FSoEに対応するバージョン102が、ソフトウェアツールに組み込まれました。FSoEを使用すると、フィールドバスレベルでの「ワンケーブルソリューション」によって安全な設備構造を実装できます。
短時間の不審な周波数信号やEMC干渉を抑制するよう、周波数フィルタリングを設定できます。
ベースユニットPNOZ m B1はユーザ管理を通して不正アクセスから保護します。ユーザが機器にアクセスしたり、PNOZmulti Configuratorで特定のタスクを実行するには、アクセスデータを使用して認証を行わなくてはなりません。PNOZmulti 2があれば安全だけでなく、セキュリティ対策も万全!
PSENscan用レーザスキャナファンクションブロック、AGVシステム用モーション監視
ソフトウェアバージョン11.3.0以降は、新しいブロックにより、最もセキュアかつ柔軟に以下の監視を行えます:
ゾーン選択ファンクションブロックを安全レーザスキャナPSENscanと併用することで、静止および移動危険ゾーンの安全防護を行う生産的なソリューションを実現し、それを使用して2次元ゾーンを監視できます。これにより、たとえば、開いているロボットセルを安全に監視したり、さらには物流や生産環境で効率的なプロセスを保証したりすることも可能になります。
ハードウェア – アプリケーションに応じて完全カスタマイズ:
アプリケーションの利点:
バージョン11.2.0の新機能:
メンテナンス安全防護対策と不正な再起動防止のために、小型コントロールシステムPNOZmulti 2とRFID技術搭載のリーダユニットPITreaderを併用できます。ソフトウェアツールの3つの新しい入力ファンクションで、設備や機械の安全なアクセスや再起動の管理を実行できます。ログインしたすべてのキー情報がユーザプログラムのリストに保存されます。すべてのキーがサインアウトするまで、機械は再起動されません。設備への入退室時にPITreaderにキーが残ることがないため、不正操作を除外します。死角ファンクションにより、検査では視界に入らない設備のエリアを再起動の前に検査することが求められます。このようにして、設備や機械のサービス操作を柔軟に保護できます。どの扉からでもサインイン・サインアウトできるため、特に大規模の設備で時間を節約できます。
予定されている新機械規則(機械指令の後継)では、デバイスデータへのアクセスを防止するセキュリティ機構が求められます。PNOZ m C0はセキュリティ機能に対応済みです。そのため、PNOZmulti 2なら将来も使用できます。
モジュールプログラムのコンフィグレーション時に、安全アナログ入力モジュールPNOZ m EF 4AIの新しい入力ファンクションが2つ加わりました。差別化ファンクションで、一定期間のアナログ値の変化を検出します。「ランプ」ファンクションは、値が定義した上限・下限の範囲内で変動しているかどうか監視する場合に使用します。これらの限度値に許容値を加えた値を越えたか、下回った場合、PNOZmulti 2は適切な対処策を開始します。監視対象が、充填レベル、温度、圧力、速度、その他の値であっても、工程が安全に保たれます。
最大6台の出力モジュールPNOZ mES 14 DOをベースユニットPNOZ m B1に接続できます。 したがって、表示灯、信号ランプ、照光式押しボタン、その他多数の一般タスクを経済的に有効化できます。
*PNOZmulti ClassicとPNOZmulti Miniの製品レンジは、2024年12月31日をもって製造中止となりました。