安全ブレーキテスト(SBT)

「安全ブレーキテスト」機能を使用すると安全性が大幅に向上します。摩耗のあるブレーキの機械部品を定期的に維持しなければ、危険な状況が発生した場合、保持ブレーキが指定した制動作用をを実行することを保証できません。

「安全ブレーキテスト」機能がブレーキ機能をチェックします。ブレーキテストは、アプリケーションやリスク分析の要件によって、各生産サイクルまたは8時間ごとに実施する必要があります。テスト時には、ブレーキに追加トルクが課されます。テスト時に位置が変わる場合、許容できない状態として識別され、その先の操作を妨げるメッセージが表示されます。ブレーキを修理できるように、設備が安全に停止されます。従って、保守作業が大幅に減ります。

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?