ブランキング

一部の小型セーフティライトカーテンでは、ブランキング機能を使用して、指定した領域を無効化できます。その場合、保護フィールドが一部分のみ、継続的にミューティングされます。アイテムが搬送され、通過しなければならない特定の部分はパッシブになります。しかし、いかなる場合も、保護フィールドのこの無効化領域から、人が検出されずに危険領域に到達できてはなりません。これを保証するため、追加のセンサを取り付ける必要があります。

設計上の対策(空いているスペース用のカバーなど)を施し、アイテムと安全装置間の側面から危険領域に到達できないようにしなければなりません。

ブランンキングは、固定ブランキングとフローティングブランキングの2種類のタイプが区別されます。フローティングブランキングでは、一定数の光線や複数の領域がブランキングされます。アイテムは危険領域内を移動できるため、すべての光軸を常に遮光する必要はありません。

遮光光軸数が設定光軸数を超えた場合、物体が検出され、出力が停止します。固定ブランキングでは、セーフティライトカーテンの固定領域がオフされます。物体やアイテムは危険領域内を移動できません。

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド