オストフィルダン, 2024/11/07

ドライブに直接安全機能を搭載し、最高の生産性を実現したサーボアンプPMC SI6およびPMC SC6 - 最大の安全性をドライブに直接内蔵!

ピルツのコンパクトサーボアンプPMC SI6およびサーボアンプPMC SC6を使用して、最高の安全性レベルPL eに適合するドライブ内蔵の安全モーション機能を簡単に実装できるようになりました。これは、安全機能をドライブ内部に直接搭載することによって実現しました。この目的のため、安全モーション監視機能が提供されます。ユーザは独自にそれらの機能を組み合わせ、柔軟で拡張性に優れた安全ソリューションを構築できます。このドライブ内蔵型ソリューションがあれば、エラー応答を柔軟に調整することでダウンタイムを短縮できます。

モータの種類やフィードバックシステムに依存せずに利用可能な、オープンドライブソリューションです。どんな多様な要件にも対応し、最大の生産性と高い可用性で設備と機械を運用できます。
いずれのサーボアンプも、EN 61800-5-2に準拠したPL eまでのドライブモーション機能と、モーション監視機能を備えています。それらは内部のシステム変数を評価して、安全を保証します。SIL 3またはPL eを実現するために二次エンコーダは必要ありません。1つの標準フィードバックシステムのみを介したソリューションで、全体のコストを削減できます。

多数の安全機能を迅速に接続
安全モーション機能にはSS1、SS2、SOS、SLSなどのさまざまな安全停止機能、モーション機能、ブレーキ機能が含まれます。
ユーザはFSoE (FailSafe over EtherCAT)を使用して、このソリューションを短時間で簡単に、機械の安全コンセプトに統合できます。FSoEは、ドライブ間の安全な相互通信も保証します。FSoE経由の接続は配線が少なくてすみ、アプリケーションのセットアップと同時にセキュリティを強化できます。そのため、試運転も迅速に行えます。

スタンドアロンから多軸アプリケーションまでのサーボアンプ
サーボアンプPMC SI6およびPMC SC6は、小規模から大規模までの設備や機械の多軸アプリケーションに対応します。
スタンドアロンドライブコントローラPMC SC6は、2軸~4軸までの小規模な設備や機械に適しています。サーボアンプPMC SI6による拡張可能な多軸ソリューションは、5軸以上の大規模な設備や機械に使用できます。これらの軸モジュールシリーズ技術には、中央の電源モジュールPMC PS6からエネルギーが供給されます。ですから専用の電源ユニットは不要で、ユーザはコストを節減できます。

ソフトPLCとしての産業用PCのIndustrialPI、サーボモータPMC EZ、および小型安全コントロールシステムPNOZmulti2を組み合わせることで、ピルツのユーザは完全で安全かつ経済的なワンストップのドライブソリューションを構築できます。

ピルツのコンパクトサーボアンプPMC SI6およびサーボアンプPMC SC6を使用して、最高の安全性レベルPL eに適合するドライブ内蔵の安全モーション機能を簡単に実装できるようになりました。これは、PMC SI6およびPMC SC6の安全機能をドライブ内部に直接搭載することによって実現しました。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)
ピルツのコンパクトサーボアンプPMC SI6およびサーボアンプPMC SC6を使用して、最高の安全性レベルPL eに適合するドライブ内蔵の安全モーション機能を簡単に実装できるようになりました。これは、PMC SI6およびPMC SC6の安全機能をドライブ内部に直接搭載することによって実現しました。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

ピルツのコンパクトサーボアンプPMC SI6およびサーボアンプPMC SC6を使用して、最高の安全性レベルPL eに適合するドライブ内蔵の安全モーション機能を簡単に実装できるようになりました。これは、PMC SI6およびPMC SC6の安全機能をドライブ内部に直接搭載することによって実現しました。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286