オストフィルダン, 2024/10/22

ピルツのIndustrialPI:オートメーションやドライブ技術で高い汎用性を発揮する産業用PC - IIOTゲートウェイ、ソフトPLCのどちらとしても活用可能

ピルツはオープンなモジュラ式の産業用PCであるIndustrialPIを提供しています。無償のオープンソースソフトウェアを搭載し、さまざまな入出力モジュールが用意されています。そのため、IIOT環境でゲートウェイとして、あるいはさまざまなアプリケーションでソフトPLCとして活用できます。IndustrialPIはIndustrie 4.0のコンセプト実装のための使いやすいソリューションです。

IIOTゲートウェイとしてのIndustrialPIは、既存システムアーキテクチャに簡単に組み込むことができます。IndustrialPIは、設備や機械のすぐ近くなどでプロセスやオペレーションのデータを収集し、そのデータを直接企業クラウドに転送します。これによってどこからでも設備や機械の全容を常に確認できます。

多様なオートメーションプロジェクトに対応するスタンダードコントローラ
また、ソフトPLCとしてのIndustrialPIは、設備や機械の制御を行えます。活用可能なアプリケーションには、電池のソートに使用される門型機械や、包装産業で使用される段ボール製函機があります。これらのケースでは、IndustrialPIはオートメーションやドライブ技術用のスタンダードコントローラとして機能し、幅広いオートメーシのョンプロジェクトで使用できます。プロジェクトには、純粋な制御アプリケーションに加え、機械のパワートレインにおける同期軸の動作などが含まれます。IndustrialPIはピルツのトータルなオートメーションソリューションを補完する製品です。

オートメーションと安全
この新しいピルツの産業用PCは、2種類のバージョンが用意されています。IndustrialPI 4はRAM 4 GB、eMMCデータメモリ32 GB、64ビットOSを装備しています。このバージョンは特にオートメーションアプリケーションでソフトPLCとして使用するのに適しています。IndustrialPI 4 WifiはRAM 8 GB、eMMCデータメモリ32 GB、64ビットOSを装備しています。このバージョンはゲートウェイ、データコレクタ、診断ユニットとして、ピルツの小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2、オートメーションシステムPSS 4000と併用できます。この組み合わせは、IoTとクラウドサービス間でのデータ交換のための産業用ソリューションとして活用できます。
このように、IndustrialPIはフレキシブルかつ個別の用途に合わせて活用できます。カスタマイズされたアプリケーションによって、コスト面でもユーザーを支援できます。

実績あるコンセプトを産業用に実装
IndustrialPIは、個人使用向けとして知られているRaspberry Piをベースとしていますが、堅牢なハウジングと頑丈な機械部で構成されており、産業用グレードのエレクトロニクスを搭載しています。そのため、EN 61131-2準拠の高可用性の産業用コントローラの要件を満たしています。Raspberry Piはオープンソースのコンセプトに基づいています。IndustrialPIの使用に合わせたOSがすぐに使えるように搭載されており、使いやすい開発ツールNode-REDが付属しています。

ピルツのIndustrialPIは産業用PCとして、オートメーションやドライブ技術で高い汎用性を発揮します。IndustrialPIはIIoTゲートウェイ、ソフトPLCとして使用できます。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)
ピルツのIndustrialPIは産業用PCとして、オートメーションやドライブ技術で高い汎用性を発揮します。IndustrialPIはIIoTゲートウェイ、ソフトPLCとして使用できます。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

ピルツのIndustrialPIは産業用PCとして、オートメーションやドライブ技術で高い汎用性を発揮します。IndustrialPIはIIoTゲートウェイ、ソフトPLCとして使用できます。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286