オストフィルダン, 2024/05/16

IO-Link Safety: 現場における安全な接続のメリット

製品管理, Matthias Wolfer

(実際と異なる場合あり)

今日の産業用通信においては、「最後の」センサに至るまでの安全なデータ通信が可能であることが求められます。それは特に現場の機器では重視されます。目的は可用性を向上させ、より柔軟なオートメーションを実現することです。ピルツは2018年から現在まで、IO-Link Safetyコンソーシアムの一環として通信技術の開発を強力に推進してまいりました。ピルツのリーダーシップのもと、技術ワーキンググループはこれまでに各種の仕様を策定し、テストや認定試験を実施しています。この「新しい」安全な接続が共通の目標としているのは、生産プロセスの最適化です。

この非独自仕様のポイントツーポイント通信技術がこのたび機能安全に対応しました。IO-Link Safetyにより、機能安全のための、非独自仕様の標準化された通信システムが初めて利用可能になったのです。これは特にユーザおよびユーザのニーズを見据えた技術です。実装の方法は基本的に、IO-Link Safetyを設備や機械に組み込むだけです。シンプルながらインテリジェントで生産性の高い実装が、いったいどうすれば可能になるのでしょうか?

汎用的かつ安全な通信のためのソリューション
ピルツがご提供するIO-Link Safetyの包括的なシステムが、その疑問にお答えします。パッケージはマスタ、センサ、適切なコンフィグレーションツール、および現場のデバイスとアクセサリで構成されます。ユーザは当社を通じてマスタのほか、センサや現場のデバイスも入手でき、システムパッケージのコンポーネントはすべて当社のサポート対象に含まれるので、IO-Link Safetyの技術をより簡単に、そしてスマートに設備や機械に統合できます。
当社のソリューションは、現場の各センサやアクチュエータとの汎用的かつ安全な通信を可能にします。ピルツのIO-Link Safetyセンサは、重要なステータス情報を供給し、インテリジェント診断のさらなる選択肢を提供します。機器類は自動で識別、パラメータ化されるため、コンポーネントの交換を簡単に行え、修理に伴うダウンタイムを短縮できます。IO-Link Safetyとの通信にはアンシールドケーブルと業界標準のコネクタを使用するので、必要なケーブル数は少なく、簡単な手順で設置でき、デバイスの交換も簡単にできます。アプリケーションのスマート監視も可能になり、たとえば安全ライトカーテンからのデータの評価を行えます。また、信号品質などの情報を予知保全のために利用できます。
この技術はユーザの要件を実装する際の鍵となるものであり、さまざまな用途に適応させることができます。

多彩なアプリケーションに適した通信技術
たとえば相互に接続された設備の場合、IO-Link Safetyではマスタは現場レベルで分散配置されるため、ケーブルの長さを短縮でき、空間を大幅に節約できます。通信はポイントツーポイントで行われるので、安全センサの配線作業はきわめて簡単です。さらに、ユーザはピルツのIO-Link Safetyマスタを柔軟に活用することができます。なぜなら、IO-Link SafetyセンサとIO-Linkデバイスはもちろんのこと、従来の安全センサも同時に接続できるため、別のマスタは不要だからです。
材料の搬送時にもIO-Link Safetyのメリットは明らかです。このようなアプリケーションのアクセス扉や安全扉は十分に保護する必要があり、機械のダウンタイムを最小限に抑えなくてはなりません。たとえば製品のパレタイジングがその一例です。そのような場面では、通信技術によってアクセス保護と安全扉の安全保護の機能を統合することでたやすく、時間を確実に節約できます。つまり、安全ライトカーテンと押しボタンユニットの両方を、ピルツのIOLSマスタに直接接続できるのです。

IO-Link Safetyはユーザおよびユーザのニーズにしっかりと焦点を合わせた、信頼性の高い、オープンで効率的な接続性を実現します。

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286