2026/01/22

監査やコンプライアンスへの不安を解消:MYZEL Lifecycle Platformで常に検査に備えた体制を

欧州機械規則をはじめとする新たな規制により、証跡や監査の要件はますます厳しくなっています。MYZEL Lifecycle Platformでは、運用、機械、人員がデジタル上で紐付けられるため、企業は常に全体像を把握できます。

デジタル文書が義務化されつつある理由

2027年1月以降、欧州機械規則が加盟国すべてにおいて直接適用されます。この規則では、デジタル文書化や明確な産業サイバーセキュリティ要件が規定されているほか、高リスク機械にはより厳格な手続きが義務付けられています。そのため企業は、すべての文書が最新であり、かつ整合していることを保証しなければなりません。これは社内監査だけでなく、顧客や行政機関による外部監査にも当てはまります。

山積みの書類に頭を抱える男性

監査対応力は競争力の源泉になり得るか?

現在、監査は企業にとって戦略的テーマとなっています。引き渡しや受け入れプロセス、パートナーからの信頼獲得にも影響します。必要な証拠が散らばっていると、準備作業や事後対応に大きな手間がかかります。コンプライアンスデータを一元管理することで、期限や担当者、進捗状況が明確になり、透明性が高まります。その結果、罰金や生産停止によるコストといった組織的な負担を減らし、企業の信頼性とブランドイメージの向上につながります。

MYZELはどうやって情報を整理するのか?

最小のコンポーネントに至るまで、システムの構成要素一つひとつに、適合宣言書、テストレポート、安全妥当性確認などの関連文書が紐づけられます。従業員についても、資格や権限の証跡とともに記録されます。ダッシュボードでは、担当者が必要な対応をすぐに判断できます。すべてのデータが安全に一元管理されるため、MYZELなら全体像を常に見渡せます。さらに、デジタルアーチファクトによってデータの完全性が保たれ、作成後の改変ができず、監査に耐えられる信頼性が確保されます。

 

MYZELでは、次のデジタルワークフローが業務を支援します。

  • mySafeDesign
  • mySafeOperation
  • myAccessControl

これらのワークフローは一連のデジタルプロセスとなっており、リスクアセスメントや保守・点検記録、アクセス権管理といった業務を体系化します。

ワークフローの詳細

MyCore、ワークフロー、ダッシュボードの体系図

MYZELなら、データは常に安全

すべてのテンプレートは最新で適用規格に準拠しています。クラウドベースのプラットフォームはISO/IEC 27017ISO/IEC 27018に対応した高いセキュリティ水準を満たし、データはEU内でのみ保管されます。これらにより、コンプライアンスや監査文書を安全かつ透明、明確に管理でき、求められる義務を安心して遂行できます。

日常の生産活動の中でも、常に検査に対応できる準備を整えておきたいと思いませんか?

社内監査から外部の認証審査まで、すべてに対応。

MYZELなら必要な証跡をすべて1つのプラットフォームで一元管理できます。実施済みの試験、有効な資格、安全対策の記録などをすぐに確認できるため、信頼性が高まり、準備や事後作業にかかる手間も大幅に削減できます。

タブレットを持ちながら担当者と話をする監査員