2021/10/12

新しい安全リレーmyPNOZ

設備に最大の安全は望むものの、複雑な安全ソリューションは使用したくないとお考えですか?当社の安全リレーmyPNOZの情報をぜひご覧ください。この新製品に関するよくある質問の回答もご用意しています。

新しい安全リレーmyPNOZは最大8つの独立した安全ゾーンの監視を実現します。プログラミングは不要です。オンラインツールmyPNOZ Creatorを使用して短時間で作成できます。非常時に迅速かつ確実に停止する機械をお探しですか? お任せください: myPNOZのヘッドモジュールにはグローバル安全機能が搭載されています。この機能が非常時にすべての安全ゾーンに作用し、機械を安全に停止します。そのため、従業員の安全が常に保証されます。

  • myPNOZはヘッドモジュールのグローバル安全機能の他、追加の安全ゾーンの監視も提供します。わかりやすく言うと、どういう意味でしょうか?

myPNOZは、機械の異なるゾーンを8つまで独立して監視できるのです。したがって、機械の他のエリアを稼働させながら、個々のエリアを止めることが可能です。また、グローバル安全機能は機械のすべてのゾーンに作用するため、たとえば非常停止などで、機械全体を停止することもできます。

  • myPNOZはどの機能に対応するのでしょうか?

非常停止、安全扉、ライトカーテン、タイプIIIA/C両手操作ボタン、イネーブルスイッチなどの安全機能を監視できます。#myPNOZは、2個~16個の安全入力機能を監視する、あまり複雑でない中規模以下のアプリケーションでの使用に適しています。

myPNOZの詳細

新しい安全リレーmyPNOZ
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?