myPNOZをご存じでない方は、続きをお読みください!新しい安全リレーに関するよくある質問の回答をご用意しています。
2021/09/23
新しい安全リレーmyPNOZ
新しい安全リレーmyPNOZは、1つの安全機能に対応するシンプルな安全リレーと小型安全コントローラのギャップを埋める製品です。この新しいモジュラ式安全リレーは、プログラミングの知識なしで、最大16個の安全機能を監視できます。オンラインツールmyPNOZ Creatorを使用して、お客様のmyPNOZを直感的に作成できます。特長: 安全リレーは組み立て、設定済みの状態でお届けします。そのため、制御盤で配線するだけで使用できます。すぐに使用可能!
- myPNOZには、どのような新機能や利点がありますか?
myPNOZの便利な機能の例: グローバル安全機能、ヘッドモジュールで選択可能な電源、必要に応じて選択できる増設モジュールなどがあります。モジュールはバスコネクタで素早く簡単に接続できます。リレーおよび半導体出力も可能です。システムを容易に増設、拡張できます。
- なぜmyPNOZは取り扱いが特に簡単なのですか?
プログラミング知識は一切不要です。オンラインツールmyPNOZ Creatorとドライバーだけですべての作業を行えます。プログラミングの知識なしで、システム全体を取り外すことなく、設定の変更やモジュールの交換・増設が可能です。
- myPNOZは実際どのようには注文するのですか?
お客様専用のmyPNOZを3ステップで簡単に注文できます。お客様が作成: お客様が使いやすいmyPNOZ Creatorを使用して、個別のmyPNOZを簡単に作成します。ピルツが組み立て: お客様のコンフィグレーションに従って、各安全機能が事前に組み立てられ、ピルツがバッチサイズ1でカスタマイズ生産します。お客様が設置: myPNOZは短時間で簡単に設置できます。お客様は、myPNOZをプラグアンドプレイで設置できる状態で受け取ります。
- myPNOZの「モジュラ構造」とはどういう意味ですか?
このようなモジュラ構造(必要な分だけお支払い)は市場で珍しいサービスです。種類豊富な入出力、入出力モジュールが用意され、それぞれのアプリケーション用にこれらを個別に組み合わせ可能です。増設モジュールを使用して、安全機能の追加や接点の増設もできます。試運転後でも可能です!