中古機械は新品機械に代わるよい選択肢になることがあります。しかし、中古機械で安全に稼働を続けるため、どのような点に気を付ける必要があるのでしょうか? 2つのよくある質問に回答し、簡単な実装オプションを説明します。
2021/06/25
オペレータが中古機械で考慮するべき点
中古機械をEU域内でCEマーキングなしで稼働させることはできますか?
はい、可能です。1995年1月1日以前に初めて市場に投入され、それ以降に技術が更新された多くの機械、言い換えると、重大な変更が行われていない機械は、現在でもCEマークなしで稼働させることが可能です。しかし、いずれのケースでもそのような機械が安全に動作することを証明する必要があります。
中古機械は、最先端技術に更新する必要がありますか?安全衛生要件の実装は、多くの場合、高い財政支出が必要です。
ドイツの産業安全衛生規則などの規制には、中古機械を改良する義務は含まれていないことが多くあります。ただし、中古機械で交換するすべての部品は、最先端技術を採用する必要があります。機械安全は特に従業員の怪我を防ぐため、常に優先されます。しかし、「最先端技術」は、最新の技術や部品のみを使用できると言う意味ではありません。そうではなく、十分に吟味された安全ソリューションを実装する必要があることを意味しています。この分野における当社のスペシャリストが最適コストで最大限の安全性を実現するソリューションをご用意してお待ちしております。
さらにご質問がありますか?
当社のエキスパートが喜んでお客様の設備や機械の安全な稼働の支援をさせていただきます。
この記事はお役に立ちましたか?