近代的な生産や開発手順では、気中粒子濃度が制限値を超えてはならないという環境条件に従わなければならないことがよくあります。クリーンルームでは気中粒子濃度が非常に低く、既存の気中粒子が突然、作業に悪影響を与えることがある場合、必ず必要とされます。
2020/08/19
ピルツのサービスロボット用モジュールを使用して、クリーンルームで作業!
クリーンルームにはさまざまな需要があります。半導体製造、医療技術、光学およびレーザ技術の他、医薬品や食品の無菌製造でも需要があります。クリーンルームの分類には異なる規格が使用されます。
サービスロボット用モジュール: EN ISO 14644に準拠するクリーンルームの認証
ピルツのサービスロボット用モジュールはEN ISO 14644に準拠し、認証を取得しています。この規格は、半導体技術で、微粒子による汚染を防止の必要性を規定しています。一方で、ISO規格はサンプリングの条件(例:単位面積あたりのサンプリング場所の最少数など)を規定しています。DIN EN ISO 14644-1では、新しいクリーンルームクラス(清浄度)をISO 1からISO 9まで定義しています。最も厳しい要件が適用されるのは、清浄度が最も高いISO 1です。要件はISO 9に近づけば近づくほど少なくなります。
Colandisの認証手順で、ピルツのマニピュレータモジュールPRBT 6がISO 3の試験を受け、合格しました。よって、サービスロボット用モジュールは、マイクロエレクトロニクス生産のウエハーの取り扱いなど、このカテゴリのあらゆるクリーンルームの作業に使用できます。
サービスロボット用モジュールとクリーンルームの認証について詳しい情報をご希望ですか? お気軽にお問い合わせください。
詳細情報:
この記事はお役に立ちましたか?