2019/08/16

職場のセキュリティを強化する7つのルール

セキュリティに取り組む会社が増えるほど、全体的な保護が強化されます。職場で従業員がセキュリティ対策を無視すれば、最強のファイアウォールも無駄になります。以下に、職場で守るべき7つのルールを挙げます。

  1. USBメモリはウィルス感染のおそれあり:
    ウィルスはメールサーバやファイアウォールのウィルスフィルタを迂回するため、USBメモリやSDカードは使用しないでください。出所のわからないUSBメモリを使用しないでください。
  2. 機密情報の公開は禁止:
    メールや電話を通じて、機密情報を公開してはなりません。暗号化されていないメールははがきと同じで、一旦送信すれば、全員に読まれてしまう可能性があることを忘れないでください。
  3. デスク上の整理。モニタ上の整頓:
    離席する際には、コンピュータをロックします。長時間外出する際には、ノートやノートパッドは鍵をかけられる場所に保管します。
  4. 脆弱なパスワードでは意味がありません。
    推測されにくいパスワードを使用してください。推測されにくいパスワードとは、少なくとも8桁以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字を含むものです。パートナーの名前、家族の誕生日、出生地などを含むパスワードは簡単に破られるおそれがあります。
  5. パスワード不要のWi-Fiホットスポットは安全とは言えません。
    空港や駅などの自由にアクセスできるWi-Fiホットスポットは使用しないでください。このようなスポットでは、ウィルス感染のおそれがあります。
  6. ログインしたまま放置すると、マルウェアを呼び込みます。
    1時間以上コンピュータから離れる際には、必ず「適切に」システムからログアウトしてください。コンピュータをロックするだけではなく、[ログアウト] または [シャットダウン] オプションを使用します。ユーザアカウントがログイン状態のまま長時間放置されるほど、マルウェア (ランサムウェア) による被害が拡大するおそれがあります。
  7. 装置ごとにPINやパスワードが必要です。
    使用しない時には自動的にロックされ、安全なパスワードでのみ解除できるよう、装置を設定します。

貴社のセキュリティ実装方法に関する詳細については、ピルツの新しい産業サイバーセキュリティエリアを参照してください。

詳細情報:

職場の産業サイバーセキュリティ
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド