2019/06/03

協働ロボット4.0: 衝突測定セットPRMSで規格に適合するHRCを実現

衝突測定セットPRMS(ピルツのロボット測定システム)は、ISO/TS 15066の技術4に準拠するHRCアプリケーションの妥当性確認のための力と圧力の測定に使用します。需要が高く、PRMSは実績のあるレンタルコンセプトに加えて、ご購入も可能になりました!

PRMSのさまざまな利点: 関連するアシスタントソフトウェアを使用して、ユーザは簡単に力と圧力の測定値を評価できます。フルパッケージには、測定システム、規格の状況、実用的な実装について説明する1日のトレーニングコースが含まれています。パッケージには、PRMSのメンテナンス、キャリブレーション、ソフトウェア更新まですべて含まれています。新しいシリコン製の圧力測定用パッドが加わり、測定装置はさらに扱いやすくなり、ISO/TS 15066の限界値も表示できます。

動画で、当社のロボット安全のコンサルティングサービスのエキスパートがPRMSの使い方と利点を説明します。

PRMSビデオへ

協働ロボット用衝突測定セットPRMSを導入
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド