Klauzula 7 „Dodatkowe rozważania dotyczące projektowania i konstrukcji”, punkt 7.1 „Wspinanie się”, norma PN-EN 953 mówi o tym, że wspinanie się na osłony powinno zostać w miarę możliwości uniemożliwione poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji.
Wspinanie można utrudnić na przykład poprzez wyeliminowanie poziomych konstrukcji oraz poziomych elementów tkaniny siatkowej na zewnętrznej powierzchni osłony.
Norma nie podaje rozmiarów ani specyfikacji. Pozostawia swobodę projektantowi.