Na podstawie Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz obowiązujących norm przełącznik trybu pracy [OMSS] musi być zainstalowany zawsze wtedy, gdy maszyna może dysponować kilkoma trybami pracy i/lub sekwencjami sterowania wymagającymi różnego poziomu bezpieczeństwa.
Do OMSS odnoszą się poniższe minimalne wymagania:
- Każde położenie przełącznika może jedynie uaktywnić jeden tryb pracy.
- Uruchomienie samego OMSS może nie być wystarczające do włączenia instalacji lub maszyny.
- Wybrany tryb pracy musi być nadrzędny w stosunku do wszystkich innych funkcji sterowania instalacji/maszyny, z następującym wyjątkiem: wyłącznik awaryjny/usunięcie stanu awaryjnego
Ocena bezpieczeństwa przełącznika OMSS nie jest przedmiotem wyraźnej regulacji w Dyrektywie maszynowej ani w obowiązujących normach. Wyjątek stanowią tu niektóre normy związane z produktami (normy typu C). Niemniej wymóg mówiący o tym, że „każda pozycja przełącznika może uaktywniać tylko jeden tryb pracy” może zostać spełniony tylko w oparciu o ocenę bezpieczeństwa przełącznika OMSS. Zgodnie z normą sterownikowi nie można przydzielić kategorii bezpieczeństwa ani też nie może on bezpiecznie oceniać przełącznika OMSS.