Spójrzmy wspólnie wstecz na rok 2023 – naprawdę wyjątkowy rok. 75 lat działalności firmy Pilz. 75 lat zdobywania doświadczenia we wspólnym budowaniu wraz z naszymi klientami oraz z myślą o nich bezpieczniejszego świata. Dziękujemy za Wasz wkład.
19 gru 2023
Spojrzenie wstecz na rok 2023 – firma Pilz życzy radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
75 lat działalności firmy Pilz.
W tym roku firma Pilz świętuje 75-lecie swojej działalności! Świętowaliśmy ten wyjątkowy jubileusz wraz ze współpracownikami, klientami i partnerami podczas fantastycznych spotkań i wydarzeń. 75 lat rozwoju – od małej, rodzinnej firmy produkującej szkło pod Stuttgartem do międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży cyfryzacji.
„Zmiana i innowacyjność są wpisane w nasze DNA. To dzięki temu zawsze mogliśmy koncentrować się na wyzwaniach i stawać się firmą, którą jesteśmy dzisiaj”
– wyjaśnia Thomas Pilz
Na przestrzeni lat i pokoleń w drodze od szkła do elektroniki oraz od PNOZ do modułowego przekaźnika myPNOZ jedno nie uległo zmianie: firma Pilz pozostaje tym, czym była zawsze – niezależną i innowacyjną firmą rodzinną.
Jednak sami nie poradzilibyśmy sobie ze wszystkimi wyzwaniami. Podziękowania należą się naszym pracownikom i partnerom, z którymi wspólnie pokonaliśmy trudności oraz opracowywaliśmy rozwiązania, tak aby zawsze i wszędzie dostarczać klientom to, czego potrzebują.
„Chcemy ze sobą współpracować, pracując na rzecz klienta”
– wyjaśnia Renate Pilz
W swoim dążeniu do osiągania zrównoważonego rozwoju i wzrostu nasza firma w roku naszego jubileuszu zobowiązała się do posadzenia na całym świecie 75 drzew. Pomysł został entuzjastycznie przyjęty w siedzibie głównej w Ostfildern oraz w spółkach zależnych Pilz na całym świecie. Do chwili obecnej posadzono już kilkaset drzew. Ostatnie drzewa posadzone zostały w Cork, gdzie swoją siedzibę ma irlandzki oddział firmy, który obchodzi w tym roku 25-lecie – podobnie zresztą jak oddziały w Australii i Brazylii.
„Chcemy zachować piękno świata dla naszych dzieci i wnuków! Taka jest nasza filozofia i taki jest nasz obowiązek”
– wyjaśnia Susanne Kunschert
W tym roku będziemy mogli wspominać wiele wyjątkowych chwil
Jubileuszowa impreza
We wrześniu wspólnie świętowaliśmy nasz jubileusz w centrali firmy w Ostfildern. Zaprosiliśmy obecnych i emerytowanych pracowników wraz z rodzinami. Nie zabrakło muzyki w wykonaniu orkiestry i zespołu z udziałem pracowników firmy. Zorganizowano też wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Centralnym punktem był namiot, w którym goście mogli toczyć rozmowy i wymieniać się historiami, a także korzystać z bogatej oferty kulinarnej.
Spotykaliśmy się z klientami podczas targów i świętowaliśmy razem z nimi
Hannover Messe 2023
W tym roku wzięliśmy udział w ponad 40 dużych wystawach branżowych na całym świecie. Wśród nich były targi Hannover Messe i SPS Smart Production Solutions. Na tegorocznych targach Hannover Messe mieliśmy zaszczyt gościć kanclerza Niemiec Olafa Scholza oraz prezydenta Indonezji Joko Widodo. Wystawa były dla nas wyjątkową okazją nie tylko do wzmocnienia istniejących relacji biznesowych, ale także do nawiązania nowych. Stały kontakt z klientami jest dla nas priorytetem, dlatego jest nam tym bardziej miło, mogąc porozmawiać z nimi twarzą w twarz.
SPS – Smart Production Solutions 2023
Tegoroczne targi SPS w Norymberdze tradycyjnie dały nam doskonałą okazję do rozmów z istniejącymi i potencjalnymi klientami. Nasza kawiarnia połączona z bufetem „Application Café” była idealnym miejscem spotkań. Odwiedzający nasze stoisko mogli obejrzeć prezentacje naszych paneli eksperckich. Były one poświęcone aktualnym zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa, takim jak nowe Rozporządzenie w sprawie maszyn. Nie zabrakło także innowacji produktowych, takich jak IO-Link Safety oraz pionierskie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego.
Jednak ważne rzeczy działy się nie tylko na stoisku firmy Pilz – mieliśmy także zaszczyt uzyskać nominację do dwóch nagród i dwukrotnie zająć wysokie miejsce!
- System zabezpieczeń serwisowych „key-in-pocket” zajęło trzecie miejsce w konkursie „AutomationsBest Award 2023”.
- Z kolei za aplikację Pilz Safety Distance Calculator zdobyliśmy drugie miejsce w kategorii inżynierii i robotyki w konkursie „Automation App Awards”.
10 lat certyfikatu CMSE
Nasz duch innowacyjności znajduje wyraz nie tylko w technologiach, ale także w ofercie usług: 10 lat temu w 4 pierwszych krajach wprowadziliśmy certyfikowane szkolenie CMSE – Certified Machinery Safety Expert. Był to pierwszy na świecie poświadczony międzynarodowym certyfikatem program szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa maszyn.
Po 10 latach kwalifikacja ta jest oferowana w 30 krajach i 15 językach oraz wyznacza standardy w zakresie bezpieczeństwa maszyn. W firmie Pilz te same zasady obowiązują na całym świecie: celem jest tworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla osób odpowiedzialnych za użytkowanie i utrzymanie maszyn.
Nasz magazyn Mensch & Automation w wersji cyfrowej!
Oprócz jubileuszu w tym roku świętowaliśmy także cyfrową premierę naszego magazynu dla klientów „Mensch und Automation”. Pismo to stanowi kontynuację naszej długoletniej tradycji przybliżania klientom zagadnień bezpiecznej automatyzacji. Filmy, animacje, infografiki i artykuły w wersji cyfrowej sprawiają, że świat bezpiecznej automatyki staje się bardziej zrozumiały. W pierwszym cyfrowym wydaniu skupiliśmy się na najważniejszych kamieniach milowych firmy w związku z jubileuszem 75-lecia działalności.
Dziękujemy!
Ekscytujący rok dobiega końca. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że był to czas pełen wspaniałych wydarzeń. Dziękujemy naszym klientom, pracownikom i partnerom biznesowym. Jesteśmy wdzięczni za każde spotkanie, które mogliśmy odbyć w tym roku. Dziękujemy za okazane zaufanie. Już dziś chcemy wyrazić nadzieję na owocną współpracę w przyszłym roku.
Wam i Waszym rodzinom życzymy Wesołych Świąt!
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl