Belgique | français

18 avr. 2018

Avec le SecurityBridge, ne laissez aucune chance à la fraude !

Lorsque des individus, des machines et des process industriels se connectent de façon intelligente, ils deviennent alors vulnérables. Comment protéger vos systèmes de commande contre la fraude ? Avec le SecurityBridge, nous vous proposons la solution optimale !

Le SecurityBridge est spécialisé dans la détection des menaces contre les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti et le système d’automatismes PSS 4000. Protégez votre système de commande contre l’espionnage et la fraude ! Grâce à l’utilisation du SecurityBridge, vous garantissez aussi bien la sécurité de vos employés que la disponibilité de vos machines.


Intégration simple dans l’architecture existante du réseau

Comment établir une liaison en toute sécurité entre un PC et un appareil ? Raccordez tout simplement le SecurityBridge à l’unité de base du PNOZmulti ou au système de commande API PSSuniversal PLC du système d’automatismes PSS 4000. Seuls les utilisateurs qui possèdent l’autorisation requise peuvent alors accéder à un projet. Vous empêchez ainsi un accès non autorisé au réseau protégé. Résultat : un transfert de données entre le PC client et le SecurityBridge, protégé contre l’interception et la fraude.


Pour plus d’informations :

SecurityBridge protège vos systèmes de commande
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be