Dans chaque entreprise, il existe des zones qui doivent être protégées contre les accès non souhaités. Cependant, il ne faut pas seulement protéger les personnes de la machine, mais aussi la machine des personnes. Par conséquent, la sécurité des machines et la sûreté industrielle doivent faire l’objet d’une même attention.
Avec le système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode fusion, le système modulaire pour protecteurs mobiles, les micro automates configurables PNOZmulti 2 et le pare-feu SecurityBridge, nous vous proposons une solution qui, non seulement tient compte des exigences en termes de sécurité des machines mais aussi définit des autorisations pour les techniciens, les autres intervenants et personnes. Cela permet non seulement de protéger vos employés contre les risques liés à la machine, mais aussi de protéger vos machines contre une utilisation inadéquate et la fraude.
Le système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode fusion authentifie les personnes sur la base des données enregistrées sur une clé RFID cryptographique sécurisée et autorise ces personnes selon les autorisations enregistrées à effectuer certaines actions. Ce n’est que lorsque l’unité de lecture signale l’autorisation adéquate que la personne peut ouvrir le protecteur mobile, qui est sécurisé par le biais d’un interverrouillage. Le pare-feu SecurityBridge sécurise l’accès via le réseau. Il surveille la communication avec le système de commande, dans cet exemple les micro automates configurables PNOZmulti 2, et garantit que le fonctionnement sur site ne puisse pas être influencé par un accès non souhaité par le biais du réseau.
Nous vous proposons ainsi un concept d’accès cohérent à la machine qui tient compte non seulement de la sécurité des machines, mais aussi de la sûreté industrielle.
Télécharger le flyer
Vous trouverez ci-dessous notre gamme de produits pour l’accès sécurisé aux machines et aux installations.