Pilz propose des mesures du temps d’arrêt pour aider les entreprises à respecter la norme EN ISO 13855. Ces mesures du temps d’arrêt sont réalisées avec un appareil de mesure spécial.
20 oct. 2021
Service de mesure du temps d'arrêt pour la mise en œuvre correcte des barrières immatérielles de sécurité
Des barrières immatérielles sont fréquemment utilisés pour la sécurité des personnes lors de l’interaction avec des machines à mouvements dangereux. Le temps d’arrêt de la machine est un paramètre important. Tous les mouvements dangereux après l’utilisation doivent en effet s’arrêter à temps avant qu’une personne ne puisse toucher ces pièces.
Le temps d’arrêt d’une machine peut augmenter tout au long de sa durée de vie en raison de l’usure mécanique ou des adaptations de la vitesse de la machine. Un contrôle régulier est donc nécessaire pour éviter un faux sentiment de sécurité et pour maintenir un niveau élevé de sécurité dans l’environnement de production.
Grâce à la mesure du temps d’arrêt, l’ingénieur de Pilz peut déterminer le temps d’arrêt exact de la machine, et déterminer ainsi la distance de sécurité correcte.
À quoi pouvez-vous vous attendre ?
- Établissement d’un protocole de mesure
- Réalisation de la mesure du temps d’arrêt sur place
- Calcul de la distance de sécurité requise entre le point dangereux et la protection, conformément à la norme EN ISO 13855.
Prenez contact pour de plus amples informations ou un devis sur mesure


Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be