Le relais de sécurité modulaire myPNOZ ne serait pas modulaire s’il n’était pas possible de l’intégrer sans problème à votre application. Nous vous expliquons comment cela fonctionne dans notre FAQ sur le nouveau produit.
14 déc. 2021
Le nouveau relais de sécurité myPNOZ
D’une part, le myPNOZ vous offre une haute flexibilité pour remplacer des modules individuels y compris après la mise en service. D’autre part, il vous donne la possibilité de choisir ce qu’il vous faut parmi 12 modules d’extension différents ainsi que des sorties statiques et relais. L’affichage LED qui se trouve directement sur l’appareil permet une détection des erreurs.
- Est-il possible de prendre en charge les données issues du myPNOZ Creator dans EPLAN ?
Oui, c’est très simple. Dans le myPNOZ Creator, il vous est possible de créer et d’exporter un fichier XML de la configuration. Ce fichier peut ensuite être importé dans le portail de données EPLAN, ce qui permet d’établir en toute simplicité une macro système complète qui vous facilitera la création du schéma de raccordement.
- Quelles sont les règles applicables au myPNOZ pour la mise en service ?
Plug and play : le myPNOZ étant livré paramétré, vous pouvez le mettre en service directement. Les modules sont reliés par un connecteur BUS et l’alimentation du système passe par le module de base. Par conséquent, tout câblage entre les modules devient superflu. Cela permet de gagner un temps précieux lors de la mise en service.
- Quelles sont les possibilités dont je dispose en termes de diagnostic pour le myPNOZ ?
Chaque module du myPNOZ dispose de LED pour chaque fonction, aussi bien pour les entrées et sorties que pour la réinitialisation. Par ailleurs, un affichage des erreurs maître permet un diagnostic précis des modules présentant potentiellement une erreur. Le module défectueux peut ensuite être remplacé de manière individuelle sur l’installation, sans avoir besoin de démonter le système.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]