20 oct. 2021

Nouveauté : surveillance en toute sécurité des espaces de protection, utilisation également possible pour les applications avec des robots

Pour la surveillance en toute sécurité des espaces de protection dans les environnements difficiles, tels que la poussière, la saleté, la pluie, la lumière, les pièces projetées ou les secousses, le capteur radar de sécurité PSENradar associé au micro automate configurable PNOZmulti 2 représente la solution idéale : désormais, outre les applications en extérieur et les secteurs tels que le travail du bois et du métal, il est également possible de sécuriser les applications avec des robots, car la solution atteint une catégorie de sécurité supérieure cat. 3 / PL d.

Pour cela, les nouveaux capteurs radar PSEN rd1.2 et la nouvelle unité de contrôle PSEN rd1.x I/O PN sont disponibles. Par ailleurs, avec la fonction « Self-teaching background », il est possible d’apporter des modifications dans l’espace de protection ou d’alerte pendant le fonctionnement sans qu’une nouvelle configuration soit requise. Vous bénéficiez ainsi d’une disponibilité accrue.

En association avec le micro automate configurable PNOZmulti 2, le système radar de sécurité propose une solution complète de sécurité pour la surveillance des espaces de protection, y compris l’évaluation de la conformité. Des interfaces supplémentaires, notamment Ethernet et Profisafe, permettent également une utilisation simple, par exemple dans les applications de rétrofit.

  • La catégorie de sécurité supérieure cat. 3 / PL d permet de sécuriser les applications avec des robots
  • Flexibilité importante grâce à l’orientation optimisée du capteur et à la configuration personnalisée des espaces de protection
  • Ouverture aux applications de rétrofit grâce à des interfaces supplémentaires
  • Tout d’un même fournisseur : solution complète comprenant l’évaluation de la conformité

En savoir plus sur le système radar de sécurité PSENradar

surveillance en toute sécurité des espaces de protection, utilisation également possible pour les applications avec des robots
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?