Avec la version 1.25 du système d’automatismes PSS 4000, la solution « Key in pocket » est à votre disposition. Vous trouverez ici une vue d’ensemble de toutes les nouveautés.
28 août 2023
Version PSS 4000 1.25 – solution « Key in pocket »
Sécurisation de la maintenance « Key in pocket » pour la protection contre le redémarrage non autorisé désormais disponible en tant que bloc fonctions sur la plate-forme logicielle PAS4000 !
Protégez votre personnel des risques associés aux opérations de maintenance ! Utilisez la solution « Key in pocket » de Pilz pour empêcher tout redémarrage non planifié des machines tant que des personnes se trouvent dans la zone dangereuse. En comparaison avec les systèmes Lockout Tagout (LOTO) habituels, la sécurisation de la maintenance est mise en œuvre sur un plan purement électronique par le biais de clés RFID contenant les autorisations adéquates, ce qui rend superflus les dispositifs de verrouillage mécaniques et les panneaux d’avertissement.
L’association du système de commande de sécurité PSS 4000 et du système d’autorisations d’accès PITreader garantit que l’installation ne peut être redémarrée que lorsque toutes les personnes ont quitté la zone dangereuse. La sécurisation de la maintenance est assurée au moyen de clés RFID programmées individuellement avec les autorisations correspondantes ainsi que d’une liste de sécurité dans le système de commande. L’utilisateur s’authentifie à l’aide de sa clé à transpondeur personnelle via le PITreader au niveau du protecteur mobile. Son identifiant de sûreté est alors enregistré dans une liste de sécurité au sein du système de commande PSS 4000 de Pilz. Après l’arrêt de la machine, il est possible d’y accéder afin d’effectuer les travaux. Le transpondeur est toujours conservé par le collaborateur (« Key in pocket »). Pour remettre l’installation en service, toutes les personnes doivent se déconnecter via le PITreader après avoir quitté l’installation. Les identifiants de sûreté sont ainsi supprimés de la liste de sécurité. Une fois que la liste est vide, la machine est validée et peut être remise en service.
La fonction de sécurisation de la maintenance « Key in pocket » est mise en œuvre avec les blocs fonctions du système de commande PSS 4000 de Pilz (PSSu PLC) :
- La liaison avec le PITreader correspondant (une liste de sécurité peut inclure jusqu’à 10 PITreader)
- L’autorisation minimale requise pour l’ajout sur la liste d’inscription.
- Les entrées pour les boutons-poussoirs LED.
- La saisie de la « condition de retrait » (contrôle de l’angle mort). En ce qui concerne les installations sans visibilité, le « contrôle de point aveugle » selon l’EN ISO 13849-1 5.2.2 entre également en ligne de compte. Un contrôle visuel de l’installation est alors exigé dans les parties difficilement visibles. Ce n’est qu’alors que le redémarrage de la machine est rendu possible.
- Les sorties pour « Validation (liste vide) » et contrôle de l’angle mort.
Aperçu de vos avantages :
- Authentification des personnes et protection en toute sécurité contre le redémarrage accidentel (des machines)
- Certifications : PL d cat. 3 selon l’EN ISO 13849-1 et SIL CL 2 selon l’EN 62061
- Contrôle total et traçabilité des accès à chacune des machines ; autorisations temporaires également possibles
- Jusqu’à 10 PITreader peuvent être gérés dans une liste de sécurité
- Jusqu’à 20 personnes pouvant accéder simultanément à une machine
- Nettement plus économique et flexible que les systèmes de transfert en métal
- Blocage simple et reprogrammation en cas de perte d’une clé à transpondeur
- Contrôle de l’angle mort conforme à l’EN ISO 13849-1 5.2.2 : la dernière personne peut être « contrainte » à acquitter les zones non visibles avant de pouvoir redémarrer l’installation
- Suppression de la liste de sécurité « Key List Reset » par le personnel autorisé
- Il n’est pas nécessaire que la personne quitte l’installation par la même porte que celle par laquelle elle est entrée
- Affichage de la liste de sécurité (des personnes avec leur numéro de téléphone, par exemple) possible directement via le PASvisu
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]