10 déc. 2021

Prix ferroviaire européen pour le « WaggonTracker » avec le système d’automatismes PSS 4000-R

Avec le système de contrôle breveté « WaggonTracker », PJM, un spécialiste autrichien des systèmes destinés au trafic ferroviaire, a défini un nouveau standard pour la solution du train de marchandises intelligent. La société en a été récompensée par le prix ferroviaire européen renommé de l’European Railway Clusters Initiative (ERCI). Le système « WaggonTracker » est le premier et le seul au monde à offrir des fonctions de contrôle complètes et à automatiser des processus manuels fastidieux. Il suscite ainsi l’enthousiasme du secteur du fret ferroviaire.

En partenariat avec PJM, Pilz a développé la solution de contrôle-commande pour le test de freinage automatique du système « WaggonTracker ». Au cœur de cette solution se trouve le système d’automatismes PSS 4000-R, spécialement conçu pour l’industrie ferroviaire. Le système de commande détermine l’état des freins et transmet l’information au système télématique également installé sur le wagon. Cela engendre une efficacité importante lors des opérations de manœuvre et épargne aux collaborateurs un contrôle fastidieux effectué sur le train même, qui était jusqu’ici nécessaire y compris en cas d’intempéries.


En savoir plus :

Prix européen de la meilleure PME : PJM remporte l’Innovation Award de l’ERCI – PJM
Projet d’avenir « Train de marchandises intelligent » avec les systèmes de contrôle-commande de Pilz – une solution complète pour le contrôle automatisé des freins
Système d’automatismes PSS 4000

Transport numérique de marchandises
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire