Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan ne sont pas seulement utilisés pour sécuriser les véhicules à guidage automatique (AGV), mais ils apportent également de nombreux autres avantages, notamment dans les environnements de production et l’intralogistique.
15 juil. 2021
À vos marques, prêts, partez : Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan rendent les applications mobiles productives !
Les PSENscan positionnent avec précision et gagnent du temps lors du redémarrage
Pour une navigation précise dans les stations, les valeurs d’intensité et de distance sont lues par le scrutateur laser de sécurité PSENscan. Si ces informations se révèlent insuffisantes, des réflecteurs peuvent être utilisés pour la navigation. Cela permet un positionnement exact lors de la navigation, notamment pour l’accostage d’un AGV à une machine pour le transfert de matériel. La qualité de la production et la productivité sont ainsi encore améliorées.
Le PSENscan peut passer en mode veille si nécessaire. Cela se révèle particulièrement avantageux pour les véhicules à guidage automatique, car les machines peuvent ainsi redémarrer plus rapidement. Par ailleurs, le mode veille permet de diminuer la consommation de courant, et donc de réduire vos coûts. Associé à la nouvelle fonction de réinitialisation automatique, il permet également un redémarrage rapide. En outre, le PSENscan stocke les listes des erreurs : celles-ci s’affichent désormais localement sur l’appareil, ce qui permet un diagnostic et un redémarrage plus rapides.
Les champs de protection dynamiques du scrutateur laser s’adaptent
Vous souhaitez utiliser vos véhicules à guidage automatique sans danger ? Le scrutateur laser de sécurité permet non seulement une navigation dynamique, mais aussi une surveillance en toute sécurité – tout en garantissant un maximum de productivité. En effet, le PSENscan offre une sécurité maximale, même lorsque la vitesse des AGV change. Les champs de protection du PSENscan s’adaptent dynamiquement aux différentes vitesses des AGV. Les obstacles peuvent ainsi être évités avec davantage de précision. La navigation précise et l’adaptation aux différentes vitesses aident les utilisateurs d’AGV à augmenter la productivité, et donc l’efficacité de leur installation. Les modules ROS vous permettent d’intégrer facilement et rapidement le scrutateur laser de sécurité dans l’environnement de votre installation.
Pour plus d'informations :

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be