Sur la bonne voie pour le Rail 4.0 !

La digitalisation dans le transport ferroviaire

Digitalisation

Le transport ferroviaire nécessite une numérisation : pour la modernisation des installations obsolètes dans le but d’améliorer leur capacité et leur fiabilité, ainsi que pour une maintenance et un entretien précis permettant de préserver les ressources. Nous vous apportons notre soutien à l’aide de solutions de sécurité éprouvées pour faire face aux exigences liées à la digitalisation dans le secteur ferroviaire.

Nous comptons parmi les pionniers de la stratégie offensive de digitalisation de l’Industrie 4.0 et nous intégrons cette expérience à nos solutions pour l’automatisation ferroviaire. Dans le cadre d’applications standard telles que les passages à niveau en lieu et place de techniques de relais obsolètes, mais aussi pour des applications totalement nouvelles pour lesquelles vous ne disposez encore d’aucune solution.

Pourquoi Pilz est-il votre partenaire idéal ?

Expert en sécurité

Nous sommes experts en sécurité :

  • La sécurité étant au cœur de notre métier, nous l’intégrons à nos solutions pour garantir la fiabilité de l’automatisation ferroviaire.
  • Nous vous proposons une solution de sécurité éprouvée pour des applications dans le secteur du trafic ferroviaire exigeant un niveau de sécurité pouvant aller jusqu’à SIL4.
  • Le système d’automatismes PSS 4000-R, composé d’un système de commande API ainsi que de nombreux modules électroniques, est conforme aux normes CENELEC : EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 et EN 45545.
 Fournisseur de solutions

Nous sommes fournisseurs de solutions :

  • Des composants matériels jusqu’aux solutions complètes. Nous vous apportons notre soutien pour la création de projets ainsi que pour l’ingénierie.
  • Notre système d’automatismes flexible constitue également une base idéale pour de nouveaux cas d’application du transport multimodal et de la maintenance, tels que la surveillance de grues, les contrôles d’accès au site ou les tâches de commande effectuées en toute sécurité dans les ateliers de réparation.

 

Acteur de la digitalisation

Nous sommes axés sur la digitalisation :

  • Nos solutions sont modulaires et peuvent être mises en réseau, ce qui leur permet de s’adapter parfaitement à vos exigences.
  • Nous soutenons le travail d’EULYNX, une initiative des directeurs d’infrastructures ferroviaires d’Europe de l’Ouest dont le but est de développer et de proposer des normes unifiées pour de nouvelles techniques de postes d’aiguillage modulaires.

Partenaires et références :

Nous sommes membre de :

Vous pouvez voir ici un extrait des projets que nous avons déjà mis en œuvre avec succès.

Nos exemples de réussite

Pilz est partenaire de EULYNX

Initiative EULYNX

L’ initiative EULYNX mise sur des interfaces standardisées et par conséquent sur le caractère interchangeable des composants pour la technique de transmission et de sécurité. Les modules de différents fabricants doivent notamment être capables de s’interconnecter au sein d’un même système. Nous soutenons cette initiative grâce à notre savoir-faire dans la technique de sécurité.

Actuellement, nous travaillons sur un projet de recherche portant sur la manière dont la commande de notre système d’automatismes PSS 4000-R peut communiquer, en tant qu’unité de contrôle d’objet pour un aiguillage, avec un système de commande d’un autre fabricant. Dans ce cadre, nos systèmes répondent à la norme RaSTA.

Pour en savoir plus sur EULYNX

Pour toute question, apprenez-en davantage ici ou contactez-nous !

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire