13 mai 2022

Nouvelle version 1.23 du système d’automatismes PSS 4000

Vue d’ensemble des principales nouvelles fonctions

Enregistrement des données du process pour une meilleure recherche d’erreurs

Grâce à la fonction Tracing, un régulateur enregistre ses données du process et les stocke sur la carte SD. Cela simplifie votre recherche d’erreurs et vous permet de suivre l’évolution dans le temps des valeurs de variables (exemple : courbes de freinage). Cela contribue à optimiser vos process. Vous pouvez voir les valeurs des variables enregistrées via l’outil PASscope. Avec la nouvelle version, le PASscope est automatiquement installé avec le PAS4000. La fonction Tracing est disponible sur les appareils PSSu H PLC2 FS SN SD(-T) et PSSu H FS2 SN SD(-T) ainsi qu’avec le firmware PSS 4000 à partir de la version 1.23.0.

Communication SafetyNET p configurable

Le réseau Ethernet en temps réel SafetyNET p est utilisé pour la transmission de données du processs entre les appareils PSS 4000. Désormais, vous pouvez configurer le temps de réponse ou la charge du réseau de la communication SafetyNET p dans le PAS4000. L’optimisation de la charge du réseau améliore par exemple l’extensibilité du système PSS 4000.

Nouveau bloc logiciel : FS_MSO_PITreader_Visu

Le bloc FS_MSO_PITreader_Visu sert à la commande et à la surveillance d’un appareil de sélection (interfaces Homme Machine de Pilz avec le logiciel de visualisation PASvisu) associé au PITreader pour la gestion des autorisations d’accès. L’activation des fonctions de sécurité nécessaires pour le mode de fonctionnement sélectionné (exemple : barrières immatérielles ou protecteurs mobiles) doit être effectuée après l’appel du bloc dans le PAS4000. Les principales fonctions du bloc sont les suivantes :

  • Consultation de l’autorisation vérifiée à partir du PITreader (ID de sûreté, autorisation, état d’erreur)
  • Commande des éléments d’affichage et de commande sur le système de visualisation
  • Consultation et contrôle des données à partir du système de visualisation
  • Sortie (affichage) des données sur le système de visualisation
  • Génération et sortie de messages de diagnostic
  • Émission du mode de fonctionnement de sécurité (MSO)

Enregistrement automatique de la licence du projet

Désormais, la licence des projets peut être automatiquement enregistrée lorsque les projets sont téléchargés. Si cette option est sélectionnée, il n’est plus nécessaire de procéder à un enregistrement manuel de la licence du projet après l’avoir modifié. Pour cela, le projet doit avoir déjà eu sa licence enregistrée une fois manuellement et il faut disposer de suffisamment de crédits (PASunits).

Le fichier Read me de la version 1.23.2 vous informe sur d’autres nouvelles fonctions.

Nouvelle version 1.23 du système d’automatismes PSS 4000
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire